This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何绕过 VPAC 中的 AWB?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071556/tda4vm-how-to-bypass-the-awb-in-vpac

部件号:TDA4VM

您好,

我想在 HDR 模式下线性化之前执行 AR0820的 AWB,那么如何绕过 VAPC 中的 AWB?

SDK 的版本为7.03。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,有人能帮我回答这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWB 有3种模式-

    1. 自动
    2. 手动
    3. 已禁用

    要绕过,您可以在应用程序中设置模式

    obj->aewb_cfg.AWB_mode =算法_ISS_AWB_disabled

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复,马亚克。

     您提到的应用程序是 app_single 凸轮主驱动程序吗?  

    要绕过 AWB,我是否需要将所有 obj->aewb_cfg.awb_mode = Algorithms_ISS_AWB_Auto 更好地转换 为 obj->aewb_cfg.awb_mode = Algorithms_ISS_AWB_disabled? 您 能告诉我要修改哪些位置以绕过 AWB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,app_singal_cam。 请按照代码流进行设置,以便在创建 AEWB 节点之前,aewb_cfg 具有正确的设置。