This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:EVMK2H-66AK2H 内存卡替代产品

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071401/66ak2h14-evmk2h-66ak2h-memory-card-alternative

部件号:66AK2H14

大家好,  

最近我了解 到 EVMK2H-66AK2H EVM 板中使用的内存卡即将停产,我想知道是否有一个好的替代内存卡可建议在主板上更换?

请尽可能告诉我,我希望很快能听到你的反馈!

顺祝商祺!

菲利佩·鲁宾斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费利佩,

    您能更准确地说:存储卡。  是这样:

    他们尝试更换的部件号是什么?  该模块最初是否随 EVM 一起提供,或者是否是他们购买的部件?

    用户指南说...

    "

    3.2.15 DIMM1,DDR3 SO-DIMM 插座  

    DIMM1是204针 DDR3插槽类型,用于外部扩展。 为了实现兼容性,您只能使用 ECC 类型的 DDR3 SO-DIMM。 如果您使用常规标准类型,将导致不兼容。 ECC 和非 ECC 不同的针脚定义,请参阅 SO-DIMM 模块的规格。  "

    此致,

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯尔,  

    他们尝试更换的部件号如下:

    SQR-SD3T-4G1333SED

    模块 DDR3 SDRAM 4GB 1333MB/s

    https://www.digikey.com/en/products/detail/advantech-corp/SQR-SD3T-4G1333SED/6614817

    我不确定该产品最初是否在 EVM2KH-66AK2H 上提供。  

    此致,

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费利佩,

    他们需要多少?  我发现此链接的库存数量超过1200:

    https://www.component-en.com/products/SQR-SD3T-4G1333SED/17173693

    此致,

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯尔,

    遗憾的是,他们无法使用组件分销商,因为他们只能使用授权分销商或 OEM,他们可以追溯这些设备。  

    他们只需要几张存储卡。

    是否有符合这些要求的好 EOL 内存卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe,

    不,我没有其他建议。  我认为这是一个标准的 DDR3 SODIMM 模块。  他们可能会尝试联系 Advantech 以获取更多详细信息或替代分销商。

    此致,

    凯尔