请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM-Q1 您好,专家,
我按照 TIDL 指南导入 mobilenetV2模型(从 TIDL Link 下载模型)。 工作正常。
当我使用 Tensorflow API 创建 mobileenetv2模型时。 同样的方法,我遇到了下面的问题。 主要代码如下:
型号= MobileNetV2 (权重='imagenet')
model.save("./saved_model_Fredy")
太棒了! LS ./saved_model_Fredy
资产 kernel_metadata.pb saved_model.pb 变量
然后,我使用 saved_demel.pb 运行以下命令。 谢谢。
~/.local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/tools/ && python3 optimize_for_inference.py \ --input=/home/fredy/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11/`ls /home/fredy/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11 | grep tidl_`/ti_dl/test/testvecs/models/public/tensorflow/tf_fredy/tf_fredy.pb \ --output=/home/fredy/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11/`ls /home/fredy/startJacinto/sdks/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_11 | grep tidl_`/ti_dl/test/testvecs/models/public/tensorflow/tf_fredy/tf_fredy_final.pb \ --input_names="input" \ --output_names="MobilenetV2/Predictions/Softmax" Traceback (most recent call last): File "optimize_for_inference.py", line 165, in <module> app.run(main=main, argv=[sys.argv[0]] + unparsed) File "/home/fredy/.local/lib/python3.6/site-packages/absl/app.py", line 303, in run _run_main(main, args) File "/home/fredy/.local/lib/python3.6/site-packages/absl/app.py", line 251, in _run_main sys.exit(main(argv)) File "optimize_for_inference.py", line 83, in main input_graph_def.ParseFromString(data) google.protobuf.message.DecodeError: Error parsing message with type 'tensorflow.GraphDef'
请帮助检查并给出您的意见。 谢谢。
此致,
张瑞迪