This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:引导 am4376 idk

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071636/tmdsidk437x-booting-am4376-idk

部件号:TMDSIDK437X

您好,

是否可以从 SD 卡引导 IDK4376板而不对板进行任何修改?

此致,

Vrund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vrund 您好,

    您可以从 SD 卡引导。 请参考 AM437x IDK EVM 的硬件用户指南:
    https://www.ti.com/lit/spruii2

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎可以从 SD 卡启动。

    什么是 IDKam4376主板的默认 Mac id。

    我尝试从 SD 卡启动,但它无法正常工作。

    我没有使用 Linux 或 TI 提供的 MLO 文件。

    我使用的文件在 evm4376板上工作正常。

    你能建议你要寻找什么吗?

    面临以下问题。

    此致,

    Vrund