This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:处理器 Linux SDK 的2038年问题(v7.03)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071329/am3356-year-2038-problem-for-processor-linux-sdk-v7-03

部件号:AM3356

此线程与以下线程( https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/993291/am3356-inquiry-about-rtc-year-2038-problem/ )相关。

你好,团队

我们的客户计划使用 AM3356开发下一代系统,他们注意到 Processor-Linux-SDK (v 07.03.00.005:内核5.4)已发布。 以前,TI 专家提到,它看起来像 Linux 内核5.6,以后应该允许32位系统在2038年之前运行。 因此,我们认为这个处理器 Linux SDK (v7.03)仍然存在这个问题,因为这个内核版本是 v5.4)。 但是,要确信,我们的客户正在询问 TI 是否有计划发布此问题的补丁,或者不再发布。 如果是,客户希望了解这项工作的大致时间表。

请问您的专家是否可以就这项调查提供建议/意见?

此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宫崎-圣

    处理器 SDK 7.3.0.5版不会有任何补丁,但我们计划在未来发布带有适用于 AM335x的 新内核版本的 SDK。 我没有确切的日程安排,但今年应该在某个时候发布带有内核 v5.10的 AM335xSDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bin,

    感谢您的澄清。

    我与客户分享了您的意见。

    此致,

    宫崎