This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:无 CAN 收发器的 CAN 通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1073268/tda4vm-can-communication-without-can-transceiver

部件号:TDA4VM

您好 TI,

我使用 CAN_H 和来自通用处理器板上 J28接头的 CAN_L 信号,通过 main_MCAN2实例在两个 J721e EVM 之间建立了通信路径。 由于两块板之间的距离相当小(<1m),我不一定需要差分信号。 因此,我想省略 CAN 收发器(U75),并根据图2所附文件中所示的方案,通过 J25接头上的 MCAN2_TX/RX 信号直接连接两块板。

是否可以使用 TDA4VM 中的 MCAN 模块执行此操作?

感谢您的帮助和诚挚问候,

费利克斯
e2e.ti.com/.../siemens_5F00_AP2921.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI,

    对此问题的任何支持都值得赞赏。

    此致,

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI,

    我想提醒大家这一问题。

    谢谢,

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI,

    我想再次提醒大家这一问题。

    谢谢,

    费利克斯