This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:处理器 SDK 8.01 Onnxruntime 的 Yocto 配方未更新。

Guru**** 2537720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074487/tda4vm-processor-sdk-8-01-yocto-recipe-for-onnxruntime-is-not-updated

部件号:TDA4VM

您好,

我正在尝试使用 Yocto 构建处理器 SDK 8.01.00.02,并在获取 nxruntime 时出现构建失败。 我发现 onnx 将其主分支重命名为 main 的问题,并且 meta-psdkla 有一个修复程序。 但是,OE 层将该层签出 ,以用于仍指向 master 的提交。

例如,ti-processor-sdk-linux-j7-EVM-EVM-08_01_00_07/Yocto-build/configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux-08_01_00.txt 包含以下文本

(笑声)

meta psdkla, git://git.ti.com/jacinto-linux/meta-psdkla.git,master,f030757ec1e3657a26fdfa75c5148eae6c264580,layers=

(笑声)

在 f03075757ec1e3657a26fdffa75c5148eae6c264580上的 onnruntime.bb 仍然指向 master 而不是 main。 TI 是否计划尽快修复此问题?

谢谢,

SID