This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 AM4378HS 和 AM4378引脚差异

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1073570/about-am4378hs-and-am4378-pinout-differences

“线程”中讨论的其它部件:AM4378

大家好

我们必须在某些主板上使用 AM4378HS 处理器来执行新项目。

阅读 PDF 文档:“AM437X Sitara 处理器数据表(修订版 我们已经看到,AM4378和 AM4378HS 之间的唯一区别应该是 VPP 引脚(P21)。

但是,如果我们使用“TI PinMux Tool 4.0.1543”软件,数据表中将显示其他差异,但这些差异并未记录在案。

这是 TI 的 PinMux 错误吗?

AM4378HS 和 AM4378引脚之间是否存在差异?

如果存在差异,是否有与这些差异相关的文档?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,这些部分之间不应有任何明显的区别。

    我将检查 Pintmux 工具的实施情况。  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM427xHS 的 Pintmux 工具似乎存在问题,并且未正确删除某些球功能。   

    我建议您继续使用 AM437x 设备。  

    我们将在下一个版本中解决此问题。  

    保罗