请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OMAP-L138 您好,
你好。 我有一位客户正在使用 OMAP-L138。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。
我刚刚收到了 OMAP-L138 lcdk 评估套件,为其安装了处理器 SDK,并安装了 Code Composer Studios 版本9.3。 在安装 CCS 期间,我选择安装 OMAP (OMAPL1x 和 OMAP 处理器),Sitara 和 C6000 DSP 的两个选项。 安装后,当我进入资源管理器时,当我尝试找到 OMAP 评估套件以查找设计资源时,没有任何 OMAP 相关对象的选项
我希望能够在 CCS 9.3的资源管理器中找到 OMAP-L138 lcdk 的示例,在安装 CCS I 选择的 CCS (OMAPL1x,OMAP 处理器,C6000,Sitara)作为主板支持时,当我尝试找到主板时,没有任何显示
现在,我可以访问这些示例并继续阅读“入门指南”
此致,
雷文森特