This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075755/am3358-am3358

部件号:AM3358
“线程: TPS65217”中讨论的其它部件

我想询问,例如,我是否有一个限位开关连接到 AM3358。  

一旦限位开关被篡改,AM3358将在通电和断电状态下检测并执行某些功能。  

此外,还有一个引脚 C5外部唤醒功能。 我可以知道它的工作原理吗? 谢谢

此致,

辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,您好!

    我将把您的问题发送给我们的硬件专家,以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当设备是唯一一个有电源的部分时,您所询问的 PIN 可用于从 RTC 域唤醒设备。  听起来您希望 正常运行的系统的软件检测此事件并采取特定措施。 任何具有 GPIO 信号 功能的引脚都可以配置为生成中断。  这将是您的最佳方法。

    此致,
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭电源状态时是否可用?

    如何实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多详细信息,说明您正在尝试执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我的 MCU=AM3358处于断电状态时,我希望有一个电路。 我可以触发 PMIC 的 GPIO 以唤醒 MCU-3358,以在 MCU 处于极低功耗状态时执行某些功能

    此外,如何在 MCU-AM3358上使用 RTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 上述 AM335x 用例,RTC 始终通电, 并提供实时时钟功能和一些附加功能。   RTC 具有 唤醒输入和 PMIC 电源启用输出,可 在其中配置它 以检测其唤醒输入上的外部唤醒事件,并在 PMIC 关闭时打开 PMIC 及其 PMIC 电源启用输出。  RTC 还可以安排时间 ,以便在以前关闭 PMIC 后重新打开它。   当 PMIC 关闭时,除 AM335x中 的 RTC 域外的所有其他内容都将关闭,因此每次 打开 AM335x时,AM335x必须 重新启动其操作系统。  此操作模式不是深度睡眠模式,您可以 在该模式下快速返回 先前的状态。  PMIC 必须保持打开状态,    如果需要 返回到以前的状态,您需要使用 AM335x支持 的各种低功耗模式之一。

    所有这些详细信息均在 AM33x TRM 中提供。  因此,您需要阅读 TRM 以了解这些硬件功能的运行方式。  您可能会发现,查看软件示例有助于了解您各自的操作系统如何配置所有这些低功耗模式。  我不熟悉 AM335x 软件,因此无法回答任何与软件相关的问题。 如果您有任何特定的软件问题,我可以将您的帖子重新分配给相应的软件团队。

    此致,
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 MCU 关机时如何维护 RTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 MCU 关机时如何维护 RTC? 当没有5V 电源时,我的 PMIC 将无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM335x 中的 RTC 电路有  自己的电源针脚。  因此,您 需要使用始终开启的电源为这些针脚供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我的设计包括 TPS65217和 AM3358。 如何实现睡眠状态和 RTC 的任何想法。

    电流消耗是多少?

    AM3358中 RTC 模块的漂移系数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源保持打开的情况下,AM335x 中的 RTC 逻辑在 AM335x 支持的各种低功耗休眠状态中不起任何作用。  这些低功耗休眠状态由软件定义,其中某些   逻辑功能的时钟停止 ,而其他逻辑功能的时钟频率降低。 您需要研究操作系统支持的各种模式。

    功率估算器工具 是根据您的特定用例了解电流消耗的最佳方法。

    RTC 漂移将是您连接到 RTC 振荡器的晶体电路的函数。  在典型的应用  中,RTC 在有电源的情况下由处理器操作系统不断更新,从而可以从准确的在线时间源获得时间。  RTC 只需要在处理器关闭时保持时间。  非工作时间 通常相对于漂移 成为问题所需的时间较短。  RTC  将在打开 PMIC 后再次由操作系统更新, 处理器将引导操作系统,并获得准确的在线时间源。

    根据您的问题,您尚未阅读 TRM 或研究软件支持的内容。  我将无法向您介绍所有这些详细信息。  您需要研究自己的方案。

    此致,
    保罗