This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:在 OMAP L138 LCDK (Linux Arage)上运行 Lighttpd

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074734/omapl138b-ep-run-lighttpd-on-omap-l138-lcdk-linux-arago

线程中讨论的其它部件:OMAPL138

您好,  

我正在尝试在 OMAPL138 SoC 上安装最新的 lighttpd,但不确定如何操作。 我找到了有关这方面的旧帖子。 我已粘贴以下链接。 是否可以打包安装。

即使 是 lighthttpd(1.4.43)也会很好。 但我尝试获取最新版本的原因是,目前访问 OMAPL138上运行的 Web 服务器速度非常慢,需要大约5到10秒钟。  

我的系统当前版本为1.4.41

 

e2e.ti.com/.../run-lighttpd-on-omap-l138-lcdk-linux-arago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在 OMAPL138上运行了哪些软件?

    用于 OMAPL138的处理器 SDK v6.3应该已经有 v1.4.51。

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-OMAPL138

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bin Liu,我使用的是旧的 SDK v4.0.0.4,现在不想更改。我开始研究这一点的原因是 OMAPL138上的 php 响应时间延迟。 我使用了矩阵应用程序并将其用作设计参考,当我们看到 php 的响应时间时,有时需要5到10秒! 因此,请尝试了解造成延误的根本原因。有关这一点的任何建议都将很有帮助。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘斌,你有没有关于这个问题的更新。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米特什,您好!

    很抱歉我迟到了。

    由于您只想更新旧 SDK 中的一个软件包,我认为唯一的选择是交叉编译新版本的 lighttpd 软件包。

    或者,您是否有可能只更新项目中的 rootfs 而不是完全迁移到最新的 SDK? 如果是这样,您将在 SDK v6.3根文件系统中获得 v1.4.51,但仍保留原始 U-Boot 和内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘斌,谢谢你,我会尝试这个。但主要的是,我很想知道你是否知道,或者你有任何解决方案来解决 PHP 页面的延迟时间。平均需要3到4秒,有时需要8到9秒。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米特什,您好!

    很抱歉,我不知道延迟的原因。 您必须对其进行调试以找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,但这是您的矩阵应用程序所发生的!  

    想知道是 php cfg 还是 lighttpd cfg 的一些设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LCDK 主板上最新的 SDK v6.3是否会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bin Liuu,我要这样做,你能不能为我提供实现这个目标的步骤。 过去,当我尝试此方法时,我在跨编译 Linux 和 IPC 应用程序时遇到了问题,因为绑定和取消绑定 DSP FW 的命令和位置已更改。 因此,您只更换 rootfs 的解决方案听起来不错。能否请您给我一些步骤来解决这个问题。谢谢