This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:C674x_0:连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSOSKL137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075679/omap-l137-c674x_0-error-connecting-to-the-target-connect-to-prsc-failed--6305

部件号:OMAP-L137
线程中讨论的其他部件:TMDSOSKL137XDS510XDS560TMDSEMMU560V2STM-UE

我购买了新的 DSP 评估板(TMDSOSKL137)。 通过板载 USB 仿真器连接到目标时,我收到错误 “C674x_0:连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305”。

我已经有了一个正在工作的评估委员会(旧的)。 我只是用新购买的电路板(TMDSOSKL137,702210 Rev k)替换了旧电路板,它显示目标连接错误。

此问题与处理器重置有关。  我通过 JTAG 外部仿真器连接目标来了解到这一点。 然后,它表示目标设备处于“重置”状态。 然后,我按了主板上给出的复位开关(SW4)一次/两次,再次尝试连接目标,然后连接目标。

接下来,我关闭主板电源并卸下外部仿真器,然后再次尝试连接板载 USB 仿真器。 再次出现错误信息 “Error connecting to the target: connect to PRSC failed,-6305”(连接到目标时出错:连接到 PRSC 失败,-6305)。  然后,我按了主板上给出的复位开关一次/两次,再次尝试连接目标,然后连接目标。 随后与目标的所有连接  都没问题。

但一旦断电,同样的问题再次出现,这意味着在目标连接期间每次通电后,我们 需要按下复位开关才能连接主板。

现在您请告诉我解决此问题的方法,因为我现有的旧版主板没有显示此行为。

请向我提供明确的主板解决方案(TMDSOSKL137),而不是通用链接。

此致,

拉杰·基肖尔·纳亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj 您好,

    这些 PRSC 错误通常是由于目标的某些硬件问题造成的。 由于您的旧款 TMDSOSKL137 板工作正常,而新的板工作正常,因此新板似乎存在一些问题。

    [引用 userid="502963" url="~/support/processors-组/处理器/f/processors- forum/1075679/OMAP-L137-C674x_0- error-connect-to_target-connect-to_PRSC-failed--6305]\n 此问题与处理器重置有关。  我通过 JTAG 外部仿真器连接目标来了解到这一点。 然后,它表示目标设备处于“重置”状态。 然后,我按了主板上给出的复位开关(SW4)一次/两次,再次尝试连接目标,然后连接目标。
    [/引用]

    是的,您将无法连接到保留在重置中的核心。 通常,模芯通过一些初始化例程从重置中释放,这些例程可通过胶体完成。  

    一个有趣的事情是,使用板载 XDS510仿真器时,问题似乎是特定的。 您提到外部仿真器工作正常。 您使用的是哪种外部仿真器?  

    我假设您正在使用一些较旧的 CCS 版本,因为最新的 CCS 版本支持板载 XDS510 USB 仿真器是 CCS 8.3.1。 您使用的确切版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    感谢您的回复。

    是的,我正在使用 CCS 8.3.1和 XDS560外部仿真器(TMDSEMMU560V2STM-UE)

    您误解了我的外部仿真器工作正常。  这还需要提供手动复位(通过按下复位开关 SW4)。

    外部仿真器和板载仿真器的工作方式相同。 两种模式都需要在每次通电后连接到目标时按下重置开关(SW4)。

    我的旧版主板中没有这种行为。

    请跳这一步说明。 现在请给我一个解决方案(如果你有)。

    此致,

    拉杰·基肖尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="502963" url="~/support/processors-组/处理器/f/processors- forum/1075679/OMAP-L137-C674x_0- error-connect-to_target-connect-to_PRSC- failed--630-6505/3983973#3983973]',您误解了我的外部仿真器是否正常工作。  这还需要提供手动重置(通过按下重置开关 SW4)。

    感谢您的澄清。 因此,板载仿真会生成 PRSC 错误,而使用外部仿真器,您可以看到内核处于重置状态。

    [引用 userid="502963" url="~/support/processors-组/处理器/f/processors- forum/1075679/OMAP-L137-C674x_0- error-connect-to_target-connect-to_PRSC - failed--6505/3983973#3983973"]此行为在我的旧版/旧版主板中不存在。]

    您提到您有一个在同一设置下工作正常的旧版主板。 唯一的区别是当您尝试使用相同设置(CCS,仿真器等)的新主板时。

    如果是这种情况,则新主板的配置似乎有问题,而不是工具有问题。  

    我将提请设备专家注意此主题,以获得进一步建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    首先,我非常感谢你关注我的问题,并为解决这个问题表现出责任感。  

    现在您已清楚地理解了。   我的旧版主板在相同的设置中工作正常(CCS 8.3.1)。  只有当我尝试使用相同设置(CCS,仿真器等)的新主板时,才会出现重置问题。

    请带上一些 设备专家,以获得更多建议