This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64GPEVM:内核崩溃

Guru**** 2544310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075654/tmds64gpevm-kernel-crash

部件号:TMDS64GPEVM

您好,

我们已经根据 am64x EVM 定制主板,但在启动阶段内核正在崩溃。  

请注意,我们正在使用与 am64x EVM 板中提供的相同2GB DDR 内存。  

崩溃日志->  

U-Boot SPL 2021.01-00001-g911f54274e-Dirty (2022年1月25日- 11:44:15 +0530)
我在 board_fit_config_name_match 中
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam')
SPL 初始堆栈使用率:13392字节

正在尝试从 MMC2引导

正在启动 ARM64内核上的 ATF ...

注意:BL31:v2.5 (发行版):08.00.00.004—脏污
注意:BL31:建造:21:46:29,2021年8月10日

U-Boot SPL 2021.01-00001-g911f54274e-Dirty (2022年1月25日- 11:45:40 +0530)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam')
正在尝试从 MMC2引导


U-Boot 2021.01-00001-g911f54274e-脏 污(2022年1月25日- 11:45:40 +0530)

SoC:AM64X SR1.0
型号:德州仪器(TI) AM642 EVM
DRAM:已启动 DRAM 初始化
已触发 DRAM 初始化银行规模
2个 GiB
板初始化已启用
MMC:MMC@fa10000:0,MMC@fa00000:1.
输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
错误:串行@2800000
β 射
NET:无法获取以太网的 PHY@8000000:Addr 0
am65_cpsw_nuss_Slave 以太网@8000000:PHY 连接()失败
未找到以太网。

按任意键停止自动引导:0
警告:无法确定要使用的设备树
切换到分区#0,确定
mmc1是当前设备
在设备1上找到 SD/MMC
无法加载“BOOT.SCR”
以2毫秒为单位读取49字节(23.4 KiB/s)
已从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc1导入环境...
18338304字节读取(742 ms)(23.6 MIB/s)
49106字节,以5毫秒为单位读取(9.4 mib/s)
###以88000000点展开的设备树状图
使用0x88000000上的 FDT blob 启动
正在将设备树加载到000000008fff1000,结束于000000008fffd1... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000[0x410fd034]
[ 0.000000] Linux 版本5.10.41-g4c2eade9f7 (paribhanot@ransbhanot-VirtualBox)(AArch64-ne-linux-GND-gcc (用于 A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ART-9.10))) 9.2.1 20191025,SMP (用于 A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.12-209.12 (ART-9.11)(2月3:20191025
[0.000000]机器型号:德州仪器(TI) AM642 EVM
[0.000000]仅限以下情况:ns16550a0,MMI32 0x0000000002800000 (选项“”)
[0.000000] printk:已启用引导控制台[ns16550a0]
[0.0000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a0000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,地址为0x00000000a0100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a1000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a1100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a2000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a2100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a3000000,1 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a3100000,大小为15 MIB
[0.0000] of:reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000,compatible id shared-dma-pool
[0.000000]区域范围:
[0.000000] DMA [mem 0x000080000008000-0x0000ffffff]
[0.000000] dma32为空
[0.0000]正常为空
[0.000000]每个节点的可移动区域开始
[0.000000]早期内存节点范围
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000800000080000000-0x000000009e7fff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00009e800000-0x00000000a3ffffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000a4000000-0x00000000a4ffffff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a5000000-0x00000000a57fff]
[0.000000]节点0:[MEM 0x0000a5800000-0x00000000ffffff]
[0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000008000-0x00000000ffffff]
[0.000000] CMA:保留512 MIB,0x00000000c0000000
[0.000000] psci:从 DT 中探测导管方法。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.0000] psci:SMC 呼叫约定 v1.2
[0.000000]百分比 pu:嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
[0.000000]检测到 CPU0上的 VIPT I-cache
[0.000000] CPU 功能:检测到:ARM 错误845719
[0.000000] CPU 功能:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.0000]构建了1个区域列表,实现了移动性分组。 总页数:32736
[ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=fc40000.SPI.0:512K (ospi.tiboot3@),2m (arospi.tispl),4m (rootospi.256u-boot),256 (root.56k (i.i) i.esospi (b.8k (c.8k),i (b.i (c.8k) v (b.enk),c.dv (b.dx (i.dr.dr.dr.dx.(b.dx.dx.dx (b.dx.dx.x.),(r),(a
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5,2097152字节,线性)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:131072 (顺序:4,1048576字节,线性)
[0.000000] mem auto-init: stack: off,heap alloc:off,heap free:off
[0.000000]内存:1449728K/2097152K 可用(10304K 内核代码,1268K rwdata,4160K rodata,1792K init,703K BSS, 123136K 保留,524288K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64,ORDER =0-3,MinObjects=0,CPU=2,Nodes=1
[0.0000] RCU:可抢占的分层 RCU 实施。
[0.0000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[0.0000] RCU:将 CPU 限制为从 NR_CPU=256到 nr_CPU_IDs=2。
[0.000000]启用了 Trampoline 的任务 RCU。
[0.0000] RCU:RCU 计算的调度程序入伍延迟值为25个 jiffies。
[0.0000] RCU:为 RCU_FANOUT (叶片)=16,nr_CPU_IDs=2调整几何形状
[0.0000] NR_IRQs:64,nr_IRQs:64,预分配 IRQs:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/Deactivate 模式
[0.0000] GICv3:实施了256个 SPI
[0.000000] GICv3:实施了0个扩展 SPI
[0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.0000] GICv3:实施了16个 PPI
[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001840000
[0.0000]其[mem 0x01820000-0x0182ffff]
[0.0000] GIC:启用其变通办法:Socialonext Synquacer pre-its
[0.000000]其@0x0000000001820000:已分配1048576台设备@a4000000 (扁平,esz 8,psz 64K,SHR 0)
[0.0000]其:对 cmd 队列使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x0000a58c0000
[0.0000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000000a58d0000
[0.000000]随机:使用 crng_init=0从 start_kernel+0x32c/0x4d4调用 Get_rand_Bytes
[0.000000] ARCH_TIMER:cp15计时器以200.00MHz (phys)运行。
[0.000000]主频源:ARCH_sys_counter:掩码:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8,max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000004] sched_clock:56位,200MHz,分辨率5ns,每4398046511102ns 包一次
[0.008512]控制台:彩色伪像设备80x25
[0.013106]校准延迟循环(跳过),使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023782] pid_max:默认:32768 minimum:301
[0.028582] LSM:Security Framework initializing
[0.033389]装载缓存散列表条目:8192 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.040980] mountpoint-cache hash table entries:8192 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.051309] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.056572] Platform MSI:MSI-控制器@1820000域已创建
[0.062932] PCI/MSI:/bus@f4000/interrup-controller@1800000/ msi-controller@1820000域已创建
[0.072209] EFI 服务将不可用。
[0.077196] SMP:正在启动次要 CPU ...
[0.082582]检测到 CPU1上的 VIPT I 高速缓存
[0.082618] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001860000
[0.082633] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000a58e0000
[0.082698] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.082831] SMP:带来了1个节点,2个 CPU
[0.112214] SMP:总共激活了2个处理器。
[0.117027] CPU 功能:检测到:32位 EL0支持
[0.122301] CPU 功能:检测到:CRC32指令
[0.135456] CPU:所有 CPU 在 EL2启动
[0.139660]替代方案:修补内核代码
[0.145423] devtmfs:已初始化
[0.156136]由于缺乏种子,KASLR 被禁用
[0.160985]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.170957]未来图散列表条目:512 (顺序:-1,32768字节,线性)
[0.180126] pinctrl core:已初始化 pinctrl 子系统
[0.186114] DMI 不存在或无效。
[0.190714] NET:注册协议系列16.
[0.203131] DMA:为原子分配预先分配了256个 KiB GFP_kernel 池
[0.210552] DMA:预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
[0.218577] DMA:预分配256个 KiB GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
[0.227543] thermal_sys:注册的热调节器“step_wise”
[0.227551]导热系统:注册的热调节器“POWER_Allocator”
[0.234192] HW 断点:找到6个断点和4个监视点寄存器。
[0.247880] ASID 分配器已初始化65536个条目
[0.280028]注册了16.0 GiB 页面大小,预分配了0页
[0.286908] HugeTLB 注册了512 MIB 页面大小,预分配了0页
[0.293669] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
[0.302536]加密:Max_CPU_qlen 设置为1000
检测到[0.310571] K3-Chipinfo 43000014.chipid:系列:AM64X 修订版:SR1.0 JTAGID[0x0bb3802f]
[0.319948] vsys_5V0:由 EVM-12v0提供
[0.324569] vsys_3V3:由 EVM-12v0提供
[0.329041] VDD_mmc1:由 vsys_3V3提供
[0.333599] vddb_3V3_DISPLAY:由 vsys_3V3提供
[0.339509] iommu:默认域类型:已转换
[0.344994] SCSI 子系统已初始化
[0.349496] MC:Linux 媒体接口:v0.10
[0.353916]视频开发:Linux 视频捕获接口:v2.00
[0.359619] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1个已注册
[0.3646693] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
[0.374038] PTP 时钟支持已注册
[0.378077] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.382125] OMAP-mailbox 29020000。mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[0.389052] OMAP-mailbox 29040000.mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[0.395875] OMAP-mailbox 29060000.mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[0.40339] FPGA 管理器框架
[0.406907]高级 Linux 声学架构驱动程序已初始化。
[0.414287]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
[0.421043] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.425189] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:8192 (顺序0,65536字节)
[0.438811] NET:注册协议系列2.
[0.443530] IP ID 哈希表条目:32768 (顺序:2,262144字节,线性)
[0.452470] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.461368] TCP 建立的哈希表条目:16384 (顺序:1,131072字节,线性)
[0.46955] TCP BIND 哈希表条目:16384 (顺序:2,262144字节,线性)
[0.477321] TCP:配置的散列表(建立了16384 BIND 16384)
[0.484222] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.491161] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0,65536字节,线性)
[0.498700] NET:注册协议系列1.
[0.503802] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.509894] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.514733] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.519542] RPC:注册的 TCP NFSv4.1后通道传输模块。
[0.526136] pci:CLS 0字节,默认为64
[0.530950]硬件性能事件:使用 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动程序启用,提供7个计数器
[0.544209]初始化系统受信任的密钥环
[0.549063]工作集:timestamp_bits=46 max_order_15 bucker_ord=0
[0.560612]方烟:4.0版(20 31年09月01日) Phillip Louger
[0.567455] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.572725]注册了密钥类型 id_resolver
[0.577000]注册密钥类型 id_legacy
[0.581176] nfs4filelapeout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.588027] nfs4flexfilelapeout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.595904] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.644952]注册的密钥类型不对称
[0.649157]已注册非对称密钥解析器“x509”
[0.654200]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.661759] IO 调度程序 MQ-deadline 已注册
[0.666388] IO 调度程序基准面已注册
[0.672887] pinctrl-single f4000.pinctrl:180引脚,尺寸720
[0.679829] pinctrl-single a40000.timesync 路由器:512个引脚,大小2048
[0.696111]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.719465]返修:模块已加载
[0.730770]环路:模块已加载
[0.734852]瓦斯:07.714.04.00-RC1
[0.740793] libphy:Fixed MDIO Bus:probed
[0.746374] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[0.752246] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.758664] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.764766] sky2:驱动程序版本1.30
[0.769515] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.775829] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.780495] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.786826] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.791937] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.798903] ledtrig-CPU:注册以表示 CPU 上的活动
[0.805498] SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
[0.8134441]光导体:探测导管方法。
[0.818069]可选:版本3.12 (3d47a131)
[0.818742]选项:已初始化驱动程序
[0.829102] NET:注册协议系列17.
[0.833829] 9pnet:安装9P2000支持
[0.838284]注册的密钥类型 DNS_resolver
[0.842888]正在加载已编译的 X.509证书
[0.859912] ti-sci 440430.dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam)
[0.902653]随机:快速初始化完成
[0.909702] OMA_i2c 20000000.i2c:总线0 rev0.12,100 kHz
[0.916689] OMA_i2c 20010000.i2c:400 kHz 时总线1 rev0.12
[0.923623] OMA_i2c 2002000.i2c:总线2 rev0.12,100 kHz
[0.930558] OMA_i2c 20030000.i2c:总线3 rev0.12,100 kHz
[0.936665] ti-sci-intr 总线@f4000:总线@4000000:interrupti-controller1:中断路由器5域已创建
[0.946371] ti-sci-intr 总线@f4000:interrupti-controller0: interrupt Router 3域已创建
已创建[0.955071] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:中断聚合器域28
[0.973818] j721e-PCIe f1020.PCIE:主机桥/bus@f4000/PCIE@f102000范围:
[0.981509] j721e-PCIe f1020.PCIE:IO 0x0068001000..0x0068010fff -> 0x0068001000
[0.989802] j721e-PCIe f1020.PCIE:内存0x0068011000。.0x006ffff -> 0x0068011000
[0.998098] j721e-PCIe f1020.PCIE:IB 内存0x0000000000..0x0fffffffff -> 0x0000000000
[1.117685] j721e-PCIe f1020.PCIE:链接
[1.122225] j721e-PCIe f1020.PCIE:PCI 主机桥到总线0000:00
[1.128639] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[总线00-ff]
[1.134253] PCI_bus 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xffff](总线地址[0x68001000-0x68010fff])
[1.143948] PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x68011000 - 0x6fffff]
[1.151015] PCI 0000:00:00.0:[104C:b010]类型01,类0x060400
[1.157175] PCI 0000:00:00.0:REG 0x10:[MEM 0x00000000 - 0xffffffff 64bit pref]
[1.164724] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
[1.168823] D0 D1 D3Hot 支持 PCI 0000:00:00.0: PME#
[1.177147] PCI 0000:00:00.0:网桥配置无效([bus 00-00]),正在重新配置
[1.185528] PCI 0000:01:00.0:[494f:825d]类型00,类0x040000
[1.191736] PCI 0000:01:00.0:reg 0x10:[MEM 0x00000-0x00000fff 64位 pref]
[1.199146] PCI 0000:01:00.0:reg 0x18:[MEM 0x00000-0x00000fff 64位 pref]
[1.209071] PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[bus 01-ff] end 更新为01
[1.215889] PCI 0000:00:00.0:bar 0:无空间用于[mem 大小0x1000000000 64位 pref]
[1.223980] PCI 0000:00:00.0: bar 0: failed to assign [mem size 0x1000000000 64bit pref](PCI 0000:00:00.0:bar 0:分配失败[内存大小0x1000000000 64bit pref])
[1.232092] PCI 0000:00:00.0:bar 15:Assigned [mem 0x68100000-0x681fff 64bit pref](PCI 0000:00:00.0:bar 15:已分配[内存0x68100000-0x681fff 64位 pref])
[1.240104] PCI 0000:01:00.0:bar 0:已分配[mem 0x68100000-0x68100fff 64位 pref]
[1.248065] PCI 0000:01:00.0:条2:已分配[mem 0x68101000-0x68101fff 64位 pref]
[1.256003] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
[1.261082] PCI 0000:00:00.0:桥接窗口[mM 0x68100000-0x681fff 64位 pref]
[1.269259] pcieport 0000:00:00.0:启用设备(0000 -> 0002)
[1.275803] pcieport 0000:00:00.0:PME:信令与 IRQ 42
[1.282547] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:环数:68
[1.290000] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:通道:24 (bchan:12,tchan:6,rchan:6)
[1.300304] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:环数:288
[1.314372] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:通道:44 (tchan:29,rchan:15)
[1.325508] printk:控制台[ttyS2]已禁用
[1.329971] MMIO 0x2800000时的2800000.serial: ttyS2 (IRQ = 16,base_baud = 3000000)是8250
[1.338733] printk:控制台[ttyS2]已启用
[1.338733] printk:控制台[ttyS2]已启用
[1.347174] printk:已禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.347174] printk:已禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.406296] DaVinciTmMDIO 8000f00.MDIO:DaVinci MDIO 9.7版,总线频率1000000
[1.413890] DaVinciTmMDIO 8000f00.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffftffffff
[1.421483] libphy:8000f00.mdio: probed
[1.425444] DaVinciTmMDIO 8000f00.MDIO:PHY [18]:设备8000f00.MDIO:12,驱动程序未知
[1.433511] am65-cpsw-nuss 8000000.以太网:正在初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA00903,cpsw 版本0x6BA80903端口:3个查询:00000002
[1.446768] am65-cpsw-nuss 8000000.以太网:设置新的 flow-id-base 16.
[1.453399] am65-cpsw-nuss 8000000.以太网:从[1]找不到 phy
[1.462234] am65-CPT 39000000.CPT:CPT 版本0x4e8a010c,freq:500000000,add_val:1 pps:0
[1.472143]这是 cqhci
[1.474918] mmc0:CQHCI 版本5.10
[1.479345]这是 sdhci
[1.482978]这是 cqhci
[1.485698] mmc1:CQHCI 版本5.10
[1.489373]这是 sdhci
[1.494387] debugfs: directory 'pd:114' with parent 'pm_genpd' already present!
[1.509074] ALSA 设备列表:
[1.512096]未找到声卡。
[1.528969] mmc0:使用 ADMA 64位的 fa1000.MMC [fa1000.mmC]上的 SDHCI 控制器
[1.536481] mmc1:使用 ADMA 64位的 fa00000.MMC [fa00000.mmC]上的 SDHCI 控制器
[1.536486] mmc0:mmc_rescan_try_freq:尝试以400000 Hz 的频率初始化卡
[1.543970] mmc1:mmc_rescan_try_freq:尝试以400000 Hz 的频率初始化卡
[1.551454]正在等待根设备 PARTUID=355e696d-02...
[1.613616] mmc1: Error -110 while initializing SD card.(初始化 SD 卡时出现错误-110。
[1.620656] mmc1:mmc_rescan_try_freq:尝试以300000 Hz 的频率初始化卡
[1.649128] mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
[1.654950] mmcblk0:mmc0:0001 W62704 3.53 GiB
[1.659817] mmcblk0boot0:mmc0:0001 W62704分区1 2.00 mib
[1.666012] mmcblk0boot1:mmc0:0001 W62704分区2 2.00 mib
[1.676490] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 W62704分区3 512 KiB,chardev (237:0)
[1.806526] mmc1:地址为 AAAA 的新高速 SDHC 卡
[1.812905]毫米立方厘米:毫米立方厘米:AAAA SD32G 29.7 GiB
[1.821989] mmcblk1:P1 P2
[1.840097] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[1.844974] EXT4-FS (mmcblk1p2):以有序数据模式装入文件系统。 选项:(空)
[1.853174] VFS:在设备179:98上挂载根(ext4文件系统)。
[1.860235]设备 mpfs:已安装
[1.864154]释放未使用的内核内存:1792K
[1.878337]运行/sbin/init 作为 init 进程
[2.196395] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
[2.247136] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -SELinux +IMA -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=混合型)
[2.269312] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。

欢迎来到 Arago 2020.09!

[2.311438] systemd[1]:将主机名设置为<am64xx-EVM-EVM>。
[2.703699] systemd[1]:/lib/systemd/system/startwlansta.service:7:“服务”部分中的未知密钥名称“后面”,忽略。
[2.716758] systemd[1]:/lib/systemd/system/startwlanap.service:7:“服务”部分中的未知密钥名称“后面”,忽略。
[2.747323] systemd[1]:无法绑定到 IPv6地址,因为内核不支持 IPv6。
[2.756284] systemd[1]:无法绑定到 IPv6地址,因为内核不支持 IPv6。
[2.947824]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
[2.954831] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置 IP 防火墙,但本地系统不支持 WPF/cgroup 防火墙。
[2.967210] systemd[1]:(仅对使用 IP 防火墙的第一台设备显示此警告。)
[2.979112] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[3.002518]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
[3.0106666] systemd[1]:创建的层系统-串行\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
[3.034511]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
[3.042656] systemd[1]:创建的片 system-syslog\x2dng.slice。
[确定]已创建切片 system-syslog\x2dng.slice。
[3.067981] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[确定]已创建层用户和会话层。
[3.090909090907] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始派单密码…发送到控制台目录监视。
[3.114825] systemd[1]:已开始将密码请求转发给 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码 R…的权限转发给 Wall Directory Watch。
[3.138840] systemd[1]:已到达目标路径。
[确定]到达目标路径。
[3.158570] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[3.178546] systemd[1]:已到达目标层面。
[确定]已到达目标层面。
[3.198579] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[3.219395] systemd[1]:侦听 RPCBIND 服务器激活插座。
[确定]侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[3.242594] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
[确定]已到达目标 RPC 端口映射器。
[3.268420] systemd[1]:正在侦听处理核心转储套接。
[确定]正在侦听处理核心转储套接。
[3.290938] systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
[确定]侦听 initctl 兼容性命名管道。
[3.325105] systemd[1]:条件检查导致 Journal Audit Socket 被跳过。
[3.334164] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。
[确定]收听日记套接字(/dev/log)。
[3.355337] systemd[1]:收听《日刊》插座。
[确定]收听《日刊》插座。
[3.371499] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]收听网络服务 Netlink 套接字。
[3.395337] systemd[1]:侦听 udev 控制插座。
[确定]侦听 udev 控制套接字。
[3.419018] systemd[1]:正在侦听 udev 内核套接字。
[确定]侦听 udev 内核套接字。
[3.444721] systemd[1]:安装大页文件系统...
正在挂载大页面文件系统...
[3.468342] systemd[1]:正在挂载 POSIX 消息队列文件系统...
正在挂载 POSIX 消息队列文件系统...
[3.496385] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
正在安装内核调试文件系统...
[3.520656] systemd[1]:正在挂载临时目录(/tmp)...
正在挂载临时目录(/tmp)...
[3.538853] systemd[1]:条件检查导致为要跳过的当前内核创建静态设备节点列表。
[3.55777] systemd[1]:已启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
[确定]启动了硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
[3.585635] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
正在启动 RPC 绑定...
[3.602964] systemd[1]:条件检查导致跳过根设备上的文件系统检查。
[3.623745] systemd[1]:正在启动日记账服务...
正在启动日记账服务...
[3.665873] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动加载内核模块...
[3.717846] systemd[1]:正在启动重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根和内核文件系统...
[3.761287] systemd[1]:正在启动 udev Coldplug 所有设备...
[3.773647] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
正在启动 udev Coldplug 所有设备...
[3.817171] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
[确定]已启动 RPC 绑定。
[3.839410] systemd[1]:安装了巨型页面文件系统。
[确定]安装了巨页文件系统。
[3.863263] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[3.895232] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已挂载内核调试文件系统。
[确定]已挂载临时目录(/tmp)。
[失败]启动加载内核模块失败。
有关详细信息,请参阅“systemd-modules-load.service'”。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
正在安装内核配置文件系统...
正在开始将日记刷新到永久存储...
[4.084753] systemd-journale[147]:已收到刷新运行时日志的客户端请求。
正在开始应用内核变量...
正在开始在/dev/...中创建静态设备节点
[确定]已挂载内核配置文件系统。
[确定]已开始将日志刷新到永久存储。
[确定]已开始应用内核变量。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已达到目标本地文件系统(预览版)。
正在安装/media/ram...
正在安装/var/volatile ...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定]已安装/media/ram。
[确定]已安装/var/volatile。
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已启动 udev Coldplug All Devices。
[5.589392]无法处理虚拟地址00000000000000000000000000000008的内核空指针解除引用
[5.598177]内存中止信息:
[5.600961] ESR = 0x96000007
[5.604006] EC = 0x25:DABT (电流 EL),IL = 32位
[5.609303] SET =0,FNV =0
[5.612346] EA = 0,S1PTW = 0
[5.615475]数据中止信息:
[5.618345] ISV = 0,ISS = 0x00000007
[5.622169] CM = 0,WNR = 0
[5.625128]用户可寻呼:64K 页,48位虚拟服务器,pgdp=00000000a8082800
[5.631639][000000000000000000000008] PgD=00000000ab2a0003,p4d=00000000ab2a0003,pud=000000000000ab2a0003,PMD=00000000ab2b0003,Pte =00000000000000000000
[5.644151]内部错误:oops:96000007 [#1] preempt SMP
[5.649709]模块链接于:
[5.652762] CPU:0 PID:171 Comm:systemd-udevd 未被污染5.10.41-g4c2eade9f7 #6
[5.660312]硬件名称:德州仪器(TI) AM642 EVM (DT)
[5.665872]状态:00000085 (nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=-)
[5.671877] PC:rb_insert_color+0x14/0x158
[5.676051] LR:__enqueue_entity+0x70/0xa0
[5.680221] sp:ff80001286fc20
[5.683524] X29:ff80001286fc20 x28:ff0000260a0000
[5.688827] X27:0000000000000000 x 26:0000000000000000
[5.694129] x25:ff000025a06e00 x24:0000000000000000
[5.699431] x23:ff0000260a00c0 x22:ff800011088dc8
[5.704733] x21:00000000000000000008 x 20:ff00002bc3eec0
[5.710035] x19:ff000026db7600 x18:00000000000000000002.
[5.715337] X17:0000000000000000 x16:0000000000000000
[5.720640] x15:0000a4a82b2f3d9c x14:000000000000010b
[5.725941] X13:00000000000001c4 x12:000000000001
[5.731243] x11:00000000000000000000 x 10:000000000010
[5.736544] x9:0000000000000000 x8:ff000026db7600
[5.741846] x7:ff00002bc3eec0 x6:0000000000000000
[5.747148] x5:000000000b86ff67 x4:ff00002bc371d8
[5.752449] x3:0000000000000000 x2:ff00002bc371d0
[5.757751] x1:ff000026db7630 x0:ff00002bc3eed0
[5.763054]呼叫追踪:
[5.765495] rb_insert_color+0x14/0x158
[5.769322] enqueue_entity+0xFC/0x458
[5.773060] enqueue_task_fair + 0x7c/0x3f8
[5.777062] WAKE_UW_NEW 任务+0x17c/0x2a0
[5.781062] kernel_clony+0x98/0x3c8.
[5.784627]__do_sys_clony+0x58/0x80
[5.788279]__ARM64_sys_clone_0x20/0x30
[5.792195] el0_Svc_common.constprop.0+0x78/0x1a0
[5.796974] DO _el0_Svc+0x24/0x90
[5.800282] el0_Svc+0x14/0x20
[5.803326] el0_SYNC_handler+0xb0/0xb8
[5.807152] el0_SYNC+0x180/0x1c0
[ 5.810462]代码:d503233f b4000702 f9400043 37000323 (f9400464)
[5.816544]--[末端轨迹 cb3ffe4b7d1167fa ]--

我们无法找到导致崩溃的驱动程序。  

有什么方法可以知道哪个驱动程序导致了崩溃?