请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 TI 专家:您好!
请允许我确认以下问题。
[问题]
我正在使用 AM5746对该系统进行脱膜。
尽管我将使用 eMMC 版本5.1,但 AM5746支持 eMMC 版本4.5。
我是否可以将 eMMC Ver5.1与 H200模式配合使用,而这种模式似乎是 AM5746所支持的?
尽管 eMMC Ver5.1有 DS (数据选通)引脚,且此 DS 仅用于 HS400模式, 但我是否可以忽略 eMMC Ver5.1的此 DS 引脚?
感谢您的支持。