This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:用于 AM5746的 eMMC I/F

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074889/am5746-emmc-i-f-for-am5746

部件号:AM5746

TI 专家:您好!

请允许我确认以下问题。

[问题]

我正在使用 AM5746对该系统进行脱膜。

尽管我将使用 eMMC 版本5.1,但 AM5746支持 eMMC 版本4.5。

我是否可以将 eMMC Ver5.1与 H200模式配合使用,而这种模式似乎是 AM5746所支持的?

尽管 eMMC Ver5.1有 DS (数据选通)引脚,且此 DS 仅用于 HS400模式,  但我是否可以忽略 eMMC Ver5.1的此 DS 引脚?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San,

    是的,您可以将 eMMC 与 AM5746配合使用。  注意:仅支持 v4.5功能。  eMMC 必须支持 v5.1功能的 DS pin 和其他 pin 应根据 eMMC 数据表中的建议进行绑定。   

    此致,

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,美山

    感谢您的回答。

    我很好。

    此致,

    田中宏