This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:MIPI-CSI 传感器需要主时钟(MCLK)引脚

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1079519/tda4vm-q1-master-clock-mclk-pin-required-for-mipi-csi-sensor

部件号:TDA4VM-Q1
“线程:TDA4VM”中讨论的其他部件

你(们)好,查普。

有一个传感器需要来自处理器的主时钟(MCLK)。  

但我无法从 TDA4VM 找到 MCLK 引脚。  

您能否检查 TDA4VM 是否不支持 MIPI-CSI snesor 的主时钟(MCLK)?

以下是传感器示意图。  

如果可以使用 TDA4VM 的 MCLK 支撑传感器,请向我们提供指导吗?

此致,  

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    此外,我想问,即使 TDA4VM 不支持 MCLK 输出,使用振荡器或晶体从外部向 CAM 传输25 MHz 是否正常。
    (通电时,它总是会振荡)

    此致,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据摄像机供应商(KASIS)称,从外部将25MHzCLK 放入 CAM 与 CAM 行为无关。 因此,他们计划使用振荡器将 CLK 应用于 CAM。 在这方面,客户希望请求 TI 检查摄像头驱动程序序列是否有任何问题。

    如果可以通过将 CLK 置于 CAM 来应用摄像头,请向我们提供指导。

    此致,  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,

    TDA4VM CSi2 Rx 模块不向摄像头传感器提供时钟源,Rx 模块期望传感器提供差分 CLK 和数据信号,且计时符合 MIPI CSI2规格。  摄像头供应商(KOASIS)必须确认 MCLK 针脚的用途,如何连接以及是否有配置摄像头传感器所需的特殊序列。

    此致,

    石尾