请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 大家好,团队
我的一位客户正在尝试使用 UHS SD 卡,对 MMCHS_AC12[21:20]DS_SEL 位字段有一些问题。
1)使用 UHS SD 卡时,他们是否需要将此位更改为特定的驱动器强度。 如果是这样,数据表/TRM/任何其他文档中是否有任何内容可供参考,以了解需要更改哪些内容以及更改原因?
2) 驱动程序类型(A,B,C,D)有何不同? 是否还有其他文档对此进行了解释?
3)通过更改位字段 DS_SEL 中的值,有何变化? (即功率?)
此致,
马里·筑波达