This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:UHS SD 卡和 MMCHS_AC12[21:20]DS_SEL 说明

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1077227/am5746-uhs-sd-card-and-mmchs_ac12-21-20-ds_sel-clarification

部件号:AM5746

大家好,团队

我的一位客户正在尝试使用 UHS SD 卡,对 MMCHS_AC12[21:20]DS_SEL 位字段有一些问题。  

1)使用 UHS SD 卡时,他们是否需要将此位更改为特定的驱动器强度。 如果是这样,数据表/TRM/任何其他文档中是否有任何内容可供参考,以了解需要更改哪些内容以及更改原因?

2)  驱动程序类型(A,B,C,D)有何不同? 是否还有其他文档对此进行了解释?

3)通过更改位字段 DS_SEL 中的值,有何变化? (即功率?)

此致,

马里·筑波达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里

    通常,驱动程序类型 B (默认配置)是客户将使用的设置。  这被定义为50欧姆额定驱动器。  如果客户的主板上有不同的阻抗,则他们可能需要考虑其他类型的驱动程序。  驱动器类型 A,C,D 在 SD 规格中分别定义为33欧姆额定电阻,66欧姆额定电阻和100欧姆额定电阻。  如果客户有特定的转换率,则更改驱动程序类型也会有所裨益。  您可以让客户参考规格以了解更多信息。

    此致,

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shiou,

    谢谢! 将此标记为已解决。

    此致,

    玛丽