This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:NAND 使用量更大

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1078190/66ak2e05-larger-nand-usage

部件号:66AK2E05

你好!


我想在项目 NAND 闪存中使用 NAND 启动。

如果可能,我可以使用 超过4 GB 的 NAND 内存吗?

您能推荐特定的芯片吗?

_________________________________

我可以在并行连接中使用2 x 4GB 内存吗?


如何分离 CLE (EMIFA12)和 EMIFA11 (EMIFA11)信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于 NAND 访问主要由软件控制(即不使用地址总线),因此您应该能够使用大于4 GB 的容量。  是的,您可以使用多个芯片选择并行连接设备。  您应该运行 IBIS 模拟以确保信号完整性良好。

    TI 没有特定的部件号建议。   与 EVM 上的部件相比,使用类似部件通常是最安全的,但这并不是必需的。

    此致,

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯尔!

    感谢您的回答!

    请告诉我,图片中的连接图对于并行连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    看起来正确。

    此致,

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢凯尔,这解决了我的问题。

    此致,

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢凯尔,这解决了我的问题。

    此致,

    安德烈