This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM437X:帧速率

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TMDSEVM437X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1079728/tmdsevm437x-frame-rate

部件号:TMDSEVM437X
线程中讨论的其他部件:AM4378

大家好,团队

我们的客户希望了解他们可以以何种帧速率(FPS)播放 TMDSEVM437X (即 AM4378 SoC)上的视频。 他们还知道如何在​​EVM 上播放演示视频时监控帧速率值。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    AM437x 处理器 SDK Linux 上运行的是什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bin,

    据我们的客户称,处理器 SDK Linux 在 AM4378上运行。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我正在将您的查询发送给我们的 gfx/显示专家,以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    请您分享更多有关您尝试基准的信息吗? 客户是否正在尝试了解图形性能或 CPU 执行编码/解码的速度?  

    此致,
    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克鲁纳尔,你好!

    以下是客户的回应。

    我们需要并计划使用 AM4378在定制板上播放视频。 因此,我们需要指定多媒体性能参数(通过使用编解码器进行编码/解码,例如 MPEG4,H.264)。 文档“”>www.staroceans.org/.../sitara-linuxsdk-sdg-06.00.00.00.pdf" 在第64页上提供了 AM37x EVM 的性能和基准值,在第65页上提供了 AM335xEVM 的性能和基准值。 我不知道本文档是否是最新的,这些值​​是否也对 AM4378有效。 是否有这样一个文档可以用于 AM4378?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我们在 AM437x 上没有硬件编码/解码,客户必须使用基于 ARM 的插件进行编码/解码。 我们没有最新的 AM437x 软件编码/解码数字,我建议客户使用 AM437x 进行基准测试。 ARM 插件不是由 TI 创建的,我不确定它们是否具有任何性能优化。 我还看到了您可以与客户分享的以下主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608487/am4376-h-264-encode-and-decode-performance。  

    此致,
    克鲁纳尔