This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM SDI 支持 RGB888?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1079535/tda4vm-tda4vm-sdi-suppoart-rgb888

部件号:TDA4VM

您好,先生:

当前的 PSDK v8.1支持来自 DSI 的 RGB888输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的   ,如文件 ti-processor-SDK-RTos-j721e-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-08_01_00_13\PDK_Jacinto _08_01_00_36\packages \ti\drv\DSDs\src\drv\dctrl\dcctrl_dcsi 格式中的 DSITX_VID_Type 和 DSITX_PIX 模式中所示,以输出格式输出。  

    此致,

    布里耶什