This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:引导 A72失败

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1078367/tda4vm-failed-to-boot-a72

部件号:TDA4VM

尊敬的专家:

  当我将“ti-processor-sdk-RTos-j721e-EVM-EVM-EVM-EVM-07-03_00_07\mcusw\mcussions_demos\boot_app_mcc_RTOS”移植到自动搜索项目时,我发现 A72已启动,但在 SPL 中停止。 几周以来,我们不知道如何解决这个问题,你能帮我吗? 下面是主域的日志。

 

注意: BL31:建造:00:15:40,2021年4月10日

错误:  GTC_CNTFID0为0! 假设为200000000 Hz。 修复引导加载程序

 

U-Boot SPL 2020.01 (2021年12月29日- 17:08:10 +0800)

SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.1.1- v2021.01a (了不起的 LLA)

在0x50处读取板载 EEPROM 失败1.

正在尝试从 MMC1引导

TI_sci_clk_set_parent:Get_num_parents 失败(-19)

SPL:无法初始化 MMC。错误:-19.

SPL:无法从所有引导设备引导

###错误###请重置主板###