请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM 您好,
TDA4VM 是否有支持列表?
就我而言,有两份 LPDDR4的零件号已经过验证。
MT53D1024M32D4DT-046 AAT:D (使用了 J721E EVM 和 SK-TDA4VM)
K4FBE3D4HM-TFCL
顺便说一句,当客户选择 新部件号为 LPDDR4时,是否有任何指南?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到有一个应用说明: Jacinto 7 LPDDR4板设计和布局指南
有一节介绍了支持的 LPDDR4设备插件。