“线程:测试”中讨论的其它部件
您好,
我必须测试 R5F MCU 域中的 I2C,SPI,eMMC,以太网等外围设备。 我 已经按照中所述构建了 u-boot
3.1.1.一般信息—用于 J721e 的处理器 SDK Linux 文档。
是否可以在 R5F MCU 域中加载并运行此 u-boot?
根据它是针对 MCU 还是主域,有两个选项:
1.如果此 u-boot 用于 R5F MCU 域,则可以在 u-boot 命令提示符下测试外围设备(例如,使用 i2c 探测器命令)
2.如果此 u-boot 用于 R5F 主域,是否有其他方法可以在 R5F MCU 域中测试这些外围设备?
请提前感谢您的参与。
拉克什米·谢蒂