This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA785:MCAL 配置- IT's 只能为 EHRPWM1输出选择一个设备引脚

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1077768/dra785-mcal-config---it-s-only-possible-to-select-just-one-device-pin-for-ehrpwm1-outputs

部件号:DRA785

我们发现为 EHRPWM1输出选择所需引脚时出现问题。 根据 DM,应该可以在3个不同的引脚(D12,D14,L1)输出 EHRPWM1A,但看起来 MCAL 配置(mcal_config_01_09_00_30)仅支持选择引脚 D12 (GPMC_Ben0)。

DRA78x 器件用于不同版本的音频放大器,所有版本都将使用相同的 SBL,因此 Pintmux 设置不在 SBL 中,因此 AUTOSAR 应用程序需要根据版本配置 Pintmux 设置。 因此,需要允许为 PWMSS 输出信号选择所有可能的引脚。 完成此操作需要什么? 是否需要更改 mcal_config_01_09_00_30软件包?

此致,

曼弗雷德