This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TIOVX 中的 LDC 节点是否支持 VX_OBJECT_array 两种不同类型的输出

Guru**** 2532210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1076953/tda4vm-can-the-ldc-node-in-tiovx-support-the-output-of-two-different-types-of-vx_object_array

部件号:TDA4VM

您好 TI,

  我目前想从6台摄像机采集数据,我使用了两个 capture_node 来采集数据。(有4台摄像机的尺寸为1920×1080和 UYVY,另有2台摄像机的尺寸为1280×960和 YUYV)。 4台摄像机连接到 CSI0,2台摄像机连接到 CSI1。

  我想使用 capure1,capure2,LDC,msc 和 display 创建 图形,并 以管道的方式运行。  但我不知道如何使用两个捕获 VX_OBJECT_array 输入到 LDC_node。 TIOVX 中的 LDC 节点是否支持两种不同类型的 VX_OBJECT_array?的输出  

   是否可以使用多个图形或多个管道来实现上述情况?

  期待您的回复。

  谢谢,

  陈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rchen,

    LDC 节点不支持两个对象阵列,事实上,两个图像作为输入。 因为 LDC 是单输入,所以是单输出节点(最多2个)。 它不能使用两个输入并 生成一个输出。

    在这种情况下,我认为 最好创建两个 LDC,MSC 和显示节点。 基本上,有两项任务

    一项任务  

    4以 UYVY 格式拍摄的摄像机-> LDC1 -> MSC1 -> Display1

    的第二个任务

    2 Yuyv 格式的摄像机捕获-> LDC2 -> MSC2 -> Display2

    Display1和 Display2路径都可以连接到同一输出,即 eDP。然后,您可以将 display1和 Display2定位到输出上。

    此致,

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 布里耶什,

      感谢你的回复。

      我已经考虑过两项任务的情况,但我发现 LDC_node 中只有一个目标 VPAC_LDC1,并且没有目标 VPAC_LDC2。

       我是否需要构建一个 VPAC_LDC2?或一个 VPAC_LDC1可用于两个任务,但我认为这是不可能的。

      此致,

      陈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rchen,

    本质上,节点是相同的,即 LDC1,MSC1,但需要为这些节点创建两个实例。  

    此致,

    布里耶什