您好,
使用 TIOVX LDC VPAC 内核 API。
我们正在尝试校正尺寸为1824*948 (NV12P12)的输入图像,以输出尺寸为1792*544 (NV12P12)的图像,并将完全失真的图像作为输出连接到此处。

尽管输入的 LUT 相同,但只有 LUMA (1824*948),但我们获得的仅限 LUMA 的输出是正确的。
注:我们可以通过使用尺寸为1792*948 (NV12P12)的输入图像输出尺寸为1792*544(NV12P12)的输出来生成完美的输出,并对原始 LUT 进行轻微修改。
使用的降尺度系数为1