This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HF:使用问题的 pvrscope 工具

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2HF, TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1081440/tda2hf-pvrscope-tool-using-issue

部件号:TDA2HF
“线程: TDA4VM”中讨论的其他部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用 pvrscope 工具时,报告以下错误:

它是否与丢失 的 PVRscope Service.so 相关? 如果是,如何获取此 库? 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    您能否将用于此目的的 SDK 链接给我?  

    我确实看到这个问题与旧的 E2E 类似: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765919/linux-start-pvrscope-fail-with-dra770-microprocessor/2849270?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PVRscopeService.so#2849270。  

    在上述 E2E 案例中,这似乎是由于缺少 libPVRScopeServices.so 文件。

    此致,

    高沼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takuma,

    感谢你的帮助。

    [引用 userid="492487" url="~/support/processors-group/processors/f/processorser-forum/1081440/tda2hf-pvrscope-tool-use-issue/4004042#4004042">您是否可以将用于此操作的 SDK 链接给我?  [/引用]

    Processor_SDK_VISION _03_05_00_00。

    [引用 userid="492487" url="~/support/processors- group/processors/f/processorser-forum/1081440/tda2hf-pvrscope-tool-use-issue/4004042#4004042"]在上述 E2E 案例中,似乎是由于缺少 libPVRScopeServices.so 文件引起的。

    它的剂量似乎没有提到如何获得 PVRscope 服务,所以。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我必须就此与团队进行核实。

    我在查找该库时也遇到了问题。 对于 TDA4VM 等其他 SoC (即 ARMv8而不是 armv7),此库包含在 PSDK 中。 但对于 TDA2HF 来说,这是缺失的。  

    请允许我等到星期二再去寻找谁拥有安装 TDA2HF 库的信息。

    此致,

    高沼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    是否可以运行以下命令并发布输出以获取 DDK 版本:

    cat /sys/kernel/debug/PVR/version

    此致,

    高沼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takuma,

    他们没有找到此节点文件。  在/sys/目录下搜索,未找到 PVR。

    我是否知道有 pvrscope 使用手册? 他们希望了解 Linux 驱动程序,如何配置以及需要安装哪些库?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    PVRScope 由 IMG 提供,用户手册可在此处获取: https://docs.imgtec.com/oxy_ex-2/UtilitiesSrc/PVRScope/Documentation/PVRScope_Manual/topics/PVRScope_introduction.html

    我需要额外的一天时间才能找到该库的下载位置。 对延误表示歉意。

    此致,

    高沼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    SDK 安装页面今天发生了变化。 现在,如果您进入安装页面,应该下载一个以“tisdk-rootfs-image-dra7xx-EVM-EVM-EVM-EVM vsdk_3_5.tar.xz”开头的文件: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-VISION/03.05.00.00

    必要的库应该位于该.tar.xz 文件中。

    此致,

    高沼