This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:如何在为生产主板重建后升级 Linux 内核?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1080374/am5749-how-can-we-upgrade-linux-kernel-after-rebuild-for-boards-in-production

部件号:AM5749
“线程: Beagle”中讨论的其它部分

您好,

我们拥有基于 AM5749处理器的定制主板。

我知道如何使用 SDK 在开发板上执行此操作(只需安装)。

我们拥有自己的 IPK 存储库,并成功地从其升级应用程序。 这种解决方案是最好的。 但是,是否还有任何方法可以升级内核。

我找到了适用于 Beagle Board 的`/opt/scripts/tools/update_kernel.sh`。

SDK 是否有类似的脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    您可以使用我们最新的 SDK: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/latest/index_FDS.html

    以上是基于4.19的 Linux 内核。 这是最新支持的内核。

    如果您正在寻找新版本,则当前尚不支持。

    凯尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,

    我们需要5.03。 我的意思是如何在远程主板上升级重建内核。  

    如果我只是这样做的话  

    Opkg 更新
    升级到了 Opkg

    长时间升级后,我会遇到如下错误:

    配置 kernel-module-XT-tcpudp-4.14.79-rt47-g2eb206c3a6。
    配置 kernel-module-zaurus-4.14.79-rt47-g2eb206c3a6。
    配置内核模块。
    配置 kvanta 视频解码器。
    配置 kvanta 视频探测器。
    收集的错误:
    * check_data_file_faqs: package kernel-image-zImage-4.14.79-rt47-g2eb206c3a6希望安装文件/boot/zImage
    但该文件已由软件包* kernel-image-zImage-4.14.79-rt47-ga72bf1418c 提供
    * check_data_file_faqs: package kernel-image-uimage-4.14.79-rt47-g2eb206c3a6希望安装文件/boot/uImage
    但该文件已由软件包* kernel-image-uimage-4.14.79-rt47-ga72bf1418c 提供

    是否有人会为我们的特定内核升级远程设备上的内核?