“线程:测试, CCStudio”中讨论的其它部件
您好,
请提供“ C6678和 C6678-EVM 快速设置指南或开发指南或启动指南 ” ,以实现快速产品开发吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请提供“ C6678和 C6678-EVM 快速设置指南或开发指南或启动指南 ” ,以实现快速产品开发吗?
主常见问题列表–C6678和 C6678-EVM
简介:
本主常见问题解答文档将帮助您了解使用带有 SDK 的 C6678评估模块(EVM)的 C6678处理器设备的功能和特性。 浏览这些常见问题解答列表将帮助客户获得 C6678-EVM 的良好实践体验,并有助于更顺畅,更快地导航到定制产品开发。

内容列表
为获得无忧体验,用户需要按顺序执行这些步骤。
最新的 SDK–
针对 C6678处理器发布了许多版本的 SDK。 编写本文档时,这是最新的。
|
SDK 名称 |
下载链接 |
|
处理器-SDK-RTOS-C667x 06_03_00_106 |
有关 SDK 的旧版本,请访问 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-C667X
单击-->“下载”-->以前的版本 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS-C667X#previous-versions
请确保 C6678-EVM 的修订版号与 SDK 版本匹配(此处使用6.3)。
2.集成开发环境–
处理器-SDK-RTOS-C667x 06_03_00_106经测试可在 CCS 9.3.0.00012版中成功运行,因此建议用户使用此 CCS 版本。
但是,用户可以使用更高级版本的 CCS 作为自己的选择。 如果在使用与 SDK 兼容的 CCS 版本时遇到错误,TI 无法保证解决方案。
|
IDE 名称 |
下载链接 |
|
CCStudio_9.3.0.00012
|
https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012
|
3. 如何运行 C6678 EVM 的开箱即用演示
4.如何利用带有 IDE 和 EVM 的 SDK
4.a)如何设置开发环境并在 EVM 和开发 PC 之间建立连接。
|
目的 |
常见问题解答-链接 |
|
如何在 C6678 EVM 上创建“目标配置”并执行“测试连接” |
|
|
如何在 C6678 EVM 上加载和运行 DSP 凝胶文件 |
4.b)如何生成基于 CCS 的 PDK 示例。
4.c)如何重建 PDK 和 SDK 示例。
4.d)如何在 C6678 EVM 上构建和运行平台测试?
以下视频中捕获了相同的步骤:
e2e.ti.com/.../8802.Platform_5F00_test-_5F00_C6678.mp4
4.e)如何构建 IBL–
请注意:为 C665x 提供了构建步骤。 在构建时,请提供“C6678”作为设备参数来代替 C665x
4.f)如何将 IBL (中间启动加载程序)刷新为 EEPROM,以及如何将应用程序二进制代码刷新为 NOR? 如何引导 IBL +应用程序。
4.g)如何在 C6678 EVM 上构建和运行 IPC 示例。
以下视频中捕获了相同的步骤:
5.如何在 C6678 EVM 上运行 TSIP 示例?
6.如何在 C6678 EVM 上运行 Nimu-EMAC 客户端示例?
其他重要联系和资源
C6678-EVM
购买地点: https://www.ti.com/tool/TMDSEVM6678
示意图和其他硬件文档: https://www2.advantech.com/Support/TI-EVM/6678le_sd.aspx
C6657处理器:
关于 C6657处理器的功能- 产品文件夹: https://www.ti.com/product/TMS320C6678
订购地点:https://www.ti.com/product/TMS320C6678
数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6678.pdf
技术文档- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#tech-docs
设计与开发:https://www.ti.com/product/TMS320C6678#design-development
软件- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#software-development
Hardware (硬件)- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#hardware-development
如果您对 TI 产品的质量,包装或订购有任何疑问,请参阅 TI 支持。
要在 E2E 论坛上发布技术查询:(+) TI E2E 支持论坛
此致
Shankari G