This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题] TDA4VM:SK-TDA4VM 和 J721E EVM 之间有何区别?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM, J721EXSOMXEVM, J721EXCPXEVM, PCM3168A, TPS25750, TCA9543A, CDCEL937-Q1, CDCI6214, TCA6416, DS90UH981-Q1, INA226, PCM3168A-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083612/faq-tda4vm-what-is-the-difference-between-sk-tda4vm-and-the-j721e-evm

部件号:TDA4VM
线程中讨论的其他部件:, J721EXSOMXEVMJ721EXCPXEVMPCM3168ATPS25750TCA9543ACDCEL937-Q1CDCI6214DS90UH981-Q1INA226测试PCM3168A-Q1DS90UB926Q-Q1

此线程的目标是帮助工程师区分 SK-TDA4VM 评估板和 J721E EVM (评估模块)。

阅读此常见问题后,您可以回答以下问题:

每个 EVM 支持哪些 SDK?

 SK-TDA4VM 和 J721E EVM 之间的硬件差异是什么?

I2C 地址映射有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件

     处理器-SDK-LINUA-SK-TDA4VM (又名 Edge AI SDK)是一个用于 名为 SK-TDA4VM 的低成本主板的 SDK。 与在 J721E EVM 上运行并为汽车应用量身定制的其他 SDK 相比,Edge AI SDK 和 SK-TDA4VM 是为工业级 AI 应用的快速原型设计而定制的。

    Edge AI SDK: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_01_00_02/exports/docs/faq.html 中记录了有关 SDK 差异的驱动程序差异等更多详细信息

    下表显示了 TDA4VM 入门套件与 J721E EVM 当前支持的 SDK:

    软件

    描述

    SK-TDA4VM

    J721EXSOMXEVM + J721EXCPXEVM

    processor-sdk-linux-J721E

    用于 DRA829和 TDA4VM Jacinto 处理器的 Linux SDK

    X

    processor-sdk-linux-sk-TDA4VM

    用于 TDA4VM Jacinto 处理器上的 EDGE AI 应用程序的 Linux SDK

    X

    processor-sdk-linux-RT-J721E

    用于 DRA829和 TDA4VM Jacinto 处理器的 Linux-RT SDK

    X

    Processor-SDK-QNX-J721E

    用于 DRA829和 TDA4VM Jacinto 处理器的 QNX SDK

    X

    处理器-SDK-RTOS-J721E

    用于 DRA829和 TDA4VM Jacinto 处理器的 RTOS SDK

    X


    硬件

    差异以红色突出显示。

    注:J721E EVM 包括:

    •模块(SOM)板上的 J721E 系统

    •Jacinto7通用处理器板(CPB)

    •四端口以太网板(QPENet)

    SK-TDA4VM J721E EVM  
    处理器 TDA4VM 处理器,24毫米 x 24毫米,0.8毫米节距,827‐引脚 FCBGA TDA4VM 处理器,24毫米 x 24毫米,0.8毫米节距,827‐引脚 FCBGA
    内存 –4GB LPDDR4 DRAM (3733 MHz)
    –512 MB 非易失性闪存,八路‐SPI NOR
    –多媒体卡(MMC)/安全数字卡(Micro SD)固定架,UHS‐i
    – 4GB LPDDR4 DRAM (3733 MHz),支持内嵌 ECC
    2个八路‐SPI 或闪存,512 MB 内存(8位)+ 512 MB 内存(4位)
    HyperFlash + HyerRAM,512 MB 闪存+ 256 MB RAM
    –UFS 闪存,32 GB,2通道,Gear3
     –eMMC 闪存,16 GB 内存,符合5.1版
     –microSD 卡架,UHS‐I–集成电路(I2C) EEPROM,1 Mbit
    显示屏 –VESA 显示端口(v1.4),支持支持 MST 的4K 超高清
    通过 HDMI A 型支持1080p 的 DVI (v1.0)
    –1个显示端口,最高4K 分辨率,支持 MST
    连接性 –USB3.1 (第1代)集线器可支持3个 A 类(主机)
    –USB3.1 (第1代) C 型(DFP 和 UFP 模式)
    –USB2.0 Micro B (用于四路 UART USB 上的收发器)
    –千兆位以太网(RJ45连接器)
    –4个 CAN-FD 管座(1X3)
    2个15针柔性电缆接口(CSI-2L)
    40针高速连接器(双 CS-4L,I2C,GPIO 等)
    –4个 CAN 接口,完全 CAN‐FD 支持
    –1个 USB3.1 C 型接口,支持 DFP,DRP 和 UFP 模式
    4个 USB2.0主机接口(2个用于外部电缆)
    1个 FPD‐链路面板接口,第3代
    1个音频编解码器(PCM3168A),支持2路线路输入,4路麦克风输入,2路线路输出,6路耳机输出
    1个 FPD‐Link 无线电调谐器接口
    5 Gb 以太网,1个 RGMII/DP83867 + 1个 QSGMII/VSC8514
    6个通用异步接收器/发送器(UART)端子,通过2个 USB FTDI (UART‐over‐USB)
    –2个 I3C 管座
    1个 ADC 插头
    扩展 –M.2 Key E 接口(PCIe/Gen3 x 1 Lane,USB2.0,SDIO,I2S,UART, I2C)
    –M.2 Key M 接口(PCIe/Gen3 x 2 Lane)
    40针接头(2x20)(I2C,SPI,UART,I2S,GPIO, PWM 等)
    –风扇接头(5 V)
    2个 PCIe 卡插槽,1个 PCIe M.2插槽(M‐Key),全 Gen3
    –MLB,MLBP 扩展接口
    –图像/视频捕获扩展接口
    –Apple 身份验证模块接口
    –通用扩展接口
    JTAG/仿真器 –外部 JTAG/仿真器支持(20引脚插头) 集成的 XDS110仿真器支持
    –通过60引脚 MIPI 连接器的外部仿真器
    通过60引脚 MIPI 连接器提供跟踪支持
    包括用于14引脚和20引脚 CTI 的适配器
    电源

    建议使用的外部电源(USB-C 连接器)

    GlobTek, Inc. TR9CZ3000USBCG2R6BF2

    Qualtek QADC-65-20-08CB  

    优化的电源管理解决方案
    –动态电压调节
    –多个时钟和电源域

    电源:12 V 直流额定输入(6 V‐28 V 输入范围)
    –针对处理器优化的电源管理解决方案
    –集成电源测量
    合规性 –符合 REACH 和 RoHS 标准
    –符合 EMI/EMC 辐射标准
    –符合 REACH 和 RoHS 标准

    有关更多信息,请参见相应的用户指南:

    SK-TDA4VM  用户指南

    J721E EVM   用户指南


    I2C 地址映射

    SK/EVM 设备/功能 部件号 I2C 地址
    WKUP_I2C0端口
    SK-TDA4VM PMIC PTPS65941213. 0x48-4B
    PMIC PTPS65941111 0x4C-4F
    板 ID EEPROM AT24C512C 0x51
    扩展接头(40p)   附加项
    J721E EVM PMIC O917A131 TRGZTQ1 0x58-5B
    PMIC LP873200RHDTQ1 0x62
    PMIC LP87524BRNFTQ1 0x60
    PMIC LP87561 IRNFTQ1 0x61
    板 ID EEPROM CAT24C256W 0x50
    板 ID EEPROM CAT24C256W 0x53
    板 ID EEPROM CAT24C256W 0x54
    MCU_I2C0端口
    SK-TDA4VM PMIC PTPS65941213. 0x12
    J721E EVM 启动 EEPROM AT24CM01 0x50,51.
    温度传感器1. TMP100NA/3K 0x48
    温度传感器2. TMP100NA/3K 0x49
    SOC_I2C0端口
    SK-TDA4VM 输入 PD 控制器 TPS25750 0x20
    PCIe M.2 Key E/M TCA9543A 0x71,加载项
    J721E EVM 外围时钟发生器 CDCEL937-Q1 0x6D
    RTC 模块 MCP79410 0x57,6F
    Apple 身份验证标题/足迹 2214BR‐10G 0x10,0x11
    SerDes REF CLK GEN - 2. CDCI6214. 0x76
    16位 I2C GPIO 扩展器-1 TCA6416 ARTWR 0x20
    24位 I2C GPIO 扩展器-2 TCA6424ARGJR 0x21
    用于 x2LANE 和 x1LANE PCIe 接口的 I2C MUX TCA9543APWR 0x70
    用于 M.2 PCIe 连接器的 I2C MUX (2 L PCIe Gen4-SERDES2) TCA9543APWR 0x71
    MLB 物理接口板  
    四路 ENET 板上的时钟发生器 CDCI6214. 待定
    SOC_I2C1端口
    SK-TDA4VM HDMI DDC   附加项
    J721E EVM 8位 I2C GPIO 扩展器-4 TCA6408ARGTR 0x20
    FPD Link-IV 串行器(DSI) DS90UH981-Q1 0x0E
    DSI FPC 连接器接口 待定
    电流监控器1 (PM1_I2C) INA226. 0x40-0x4F
    电流监控器2 (PM2_I2C) INA226. 0x40-0x4F
    测试自动化标头  
    SOC_I2C3端口
    SK-TDA4VM 摄像头扩展 TCA9543A 0x70,插件
    J721E EVM 8位 I2C GPIO 扩展器-3 TCA6408ARGTR 0x20
    音频编解码器- 1. PCM3168A-Q1 0x44
    FPD Link-III 去序列化器(McASP) DS90UB926Q-Q1 0x2C
    SOC_I2C5端口
    SK-TDA4VM 扩展接头(40p)   附加项
    SOC_I2C6端口
    J721E EVM 8位 I2C GPIO 扩展器-5 TCA6408ARGTR 0x20

    有关更多信息,请参见相应的用户指南:

    SK-TDA4VM   用户指南

    J721E EVM    用户指南