“线程”中讨论的其它部件: TMS320C6415
各位专家:
请让我确认 TMS320DM642和 TMS320C6415。 我的客户需要对使用这两种产品的主板上的时钟(和重置)相关电路进行修改。 我想确认数据表的内容。
问题1:关于 PLL 锁,我是否正确理解 PLL 在通电后稳定在最大87.5us (75US x 150%)? 还是最大250us?
(两种产品都有下图。)
问题2:关于操作期间 CLKMODE 引脚在“0”和“1”之间切换时的操作,是否需要重置引脚一次(如以下注释§所述)?
(我在 DM642端的数据表中找不到下图中的注释§。)
问题3:我是否正确理解上述 PLL 重置操作(输入重置信号)不会释放 PLL 的锁定状态?
问题4:上述情况是否也适用于 DM642?
我知道 MD642和 C6415不再受支持,因此我希望得到尽可能多的答案。
此致,
还可以