This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM642:替代 TMS34010民族 解放力量-50

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642, TMS320DM648, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084104/tms320dm642-replacement-to-tms34010fnl-50

部件号:TMS320DM642
线程中讨论的其它部件: TMS320DM648TMS320C6474OMAP-L138

大家好,团队

我们的客户正在寻找替代过时的 TMS34010FNP-50的产品。 我已经搜索了我们的产品系列并找到了 TMS320处理器。 我们是否可以使用32/64位 TMS320 处理器(如 TMS320DM642, TMS320C6474或 TMS320DM648)? 如果没有,请提出建议吗?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,

    我建议使用 C674x 系列 DSP (包括 TMS320C6474),或使用 OMAP-L138系列 DSP+ARM 处理器。

    此致,

    凯尔