This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320C31:备选

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320C31, TMS320C6742, TMS320C6743, TMS320C6745, TMS320C6746, TMS320C6747, TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083280/sm320c31-alternative

部件号:SM320C31
线程中讨论的其它部件: TMS320C6742TMS320C6743TMS320C6745TMS320C6746TMS320C6747TMS320C6748

您好,

你好。 SM320C31PQA40EP 的状态为“不推荐用于新设计”。 请帮助您为 SM320C31PQA40EP 推荐备用设备。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你好。 我想跟进客户的问题。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    感谢您的支持。  客户的新设计使用案例和担忧是什么?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    你好。 客户在检查此设备时发现此设备已过时。 他希望获得  SM320C31PQA40EP 的替代产品,因为该设备仍用于他的旧设计。 非常感谢您的支持。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    我对你的理解是否正确?

    客户不想创建新设计。 相反,他们希望确保 TI 将继续为 其现有设计生产 SM320C31PQA40EP。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    你好。 没错。 当他们尝试在 我们的库存中订购 SM320C31PQA40EP 时,似乎此设备不可用,当我们检查此可用性时,我们在 TI.com 上看到状态为“不推荐用于新设计”。 这就是我们的客户寻找此设备的替代产品的原因。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

     由于 SM320C31是 DSP 处理器,我推荐使用 C674x 器件系列。

    其中包括:

    1. TMS320C6742
    2. TMS320C6743
    3. TMS320C6745
    4. TMS320C6746
    5. TMS320C6747
    6. TMS320C6748

    此致,

    凯尔