This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:在 C6745的代码编辑器工作室 V11中使用 ROV

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1082258/tms320c6745-using-rov-in-code-composer-studio-v11-for-c6745

部件号:TMS320C6745

各位专家:

我的客户正在从 CCSv5迁移到 CCSv11,并且在使用 ROV (运行时对象视图)时遇到问题。

TMS320C6745的 ROV 是否可以与 CCSv11一起使用?

问题的详细信息如下

  • ROV 经典:可以检查事件等的状态,但不显示任务等的状态。
  • ROV:显示错误“ROV_CONNECT FAILED to start agent:MissingExtion: missing_EXTETSION”,但无法正常工作。


如果您能告诉我需要检查哪些设置以及我是否有任何文档可以参考,我将不胜感激。

此致,
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以在安装 CCS 11.1的情况下重现 ROV Classic 的问题。 同一程序适用于较旧的 CCS 版本(8.3.1),因此,在当前 CCS 版本中,ROV Classic 出现了一些回归。 请注意,ROV Classic 不再受支持,因此我认为我们无法对此做更多的事情。 因此,我想用新的 ROV 重点谈谈这一问题。 我无法在我的环境中重现“MissingExtension”错误。 我使用了相同的 SYS/BIOS 和 XDCtools 版本,但我使用了不同的674x 目标(C6748)。 工作正常。 我需要将客户问题上报给我,以便提出进一步 的建议。 我会在收到任何更新时传递这些更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210”url=~ë/support/processors- group/processors/f/processors- forum/1082258/TMS320C6745- using-roV-in-code-composer-studio v11-for-C6745/4006270#4006270"]我需要升级定客户问题以获取进一步 建议。 我会在收到任何更新时传递这些更新。

    工程人员认为该问题与 ROV 依赖的 TI Cloud Agent 有关。 实际上,RODC 在 CCS 桌面上使用了 Cloud Agent。

    客户能否启用 CCS 桌面上的云代理登录并重现此问题? 然后提供用于分析的日志(可以将其附加到此线程)

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html#logging

    请注意,由于使用了 CCS Desktop,因此要修改的 bat 文件是 CCS 安装目录中的文件(请参见上一页上的最后一个“注释”)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,请向客户请求他们的 Eclipse 错误日志。

    它应该位于<workspace folder>\.metadatema\.log 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    感谢你的回复。

    [引用 userid="2210" url="~ë/support/processors- group/processors/f/processors- forum/1082258/TMS320C6745- using-roV-In -代码编辑器- studio v11-for-C6745/4007606#4007606"]

    工程人员认为该问题与 ROV 依赖的 TI Cloud Agent 有关。 实际上,RODC 在 CCS 桌面上使用了 Cloud Agent。

    客户能否启用 CCS 桌面上的云代理登录并重现此问题? 然后提供用于分析的日志(可以将其附加到此线程)

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html#logging

    请注意,由于使用了 CCS Desktop,因此要修改的 bat 文件是 CCS 安装目录中的文件(请参见上一页上的最后一个“注释”)。

    [/引用]

    我有一位客户尝试了上述操作,但发生了另一个错误,ROV 无法使用。 此外,日志未输出到 c:\temp。 我将共享重写的 bat 文件和错误屏幕。

     e2e.ti.com/.../ticloudagent.bat.txt

    [引用 userid="2210" url="~/support/processors-组/处理器/f/processors- forum/1082258/TMS320C6745-使用-roV-In -代码编辑器- studio -v11-for-C6745/4007701 #4007701 "]

    另外,请向客户请求他们的 Eclipse 错误日志。

    它应该位于<workspace folder>\.metadatema\.log 中

    [/引用]

    我可以在私人聊天中共享 Eclipse 错误日志,因为它包含客户信息? 我已向您发送了一份朋友请求,希望您能同意。

    此致,
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我收到了你的私人信息。 让我们在那里继续进一步讨论