This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6205:TMS320C6205ZWT200和 TMS320C6205DZWT200之间有何区别?

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084859/tms320c6205-what-is-difference-between-tms320c6205zwt200-and-tms320c6205dzwt200

部件号:TMS320C6205

你(们)好

关于 TMS320C6205ZWT200和 TMS320C6205DZWT200的 MSL 等级。

 二级-3-260C-168 HR 的情况似乎是一样的-这两个部分实际上是一样的吗?

此致 Bjorn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjorn

    对于 MSL,是的。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    还有什么其他区别?  我想知道我是否可以用这两个值作为100%的等价物。

    Bjorn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjorn  

    我正在检查6205与6205D 的重要性。 一旦我有答案,我就会回到这里。

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjorn

     6205D 版本支持 PCI 总线上的5V 信号。 本文档修复了勘误表中详述的 Advisory 1.3.8。

    我看不到其他区别。

    保罗