This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW 上硬件 PTP 的引脚选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084303/tda4vm-pin-selection-for-hardware-ptp-on-the-cpsw

部件号:TDA4VM

您好,

目前,我正在使用具有硬件 PTP 功能的以太网 PHY 的主板上工作。 我想将 PHY 连接到 TDA4VM 的相应引脚。 接口是 CPSW9G 的 RGMII1。  

您能告诉我 CPTS 模块的哪个针脚用于此目的吗? 我附上了 PTP 同步连接的方框图。

此致  

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    欢迎使用 e2e。

    下面是 CPTS 信号的数据表:

    参照他们对应的 DUT 球形矩阵,您可以使用如下所示的引脚 mux 设置来配置信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的信息!  

    如上图所示,我是否可以使用 CPTS0_TS_SYNC (事件触发器)和 CPTS0_TS_COMP(事件捕获)作为 PTP 信号?  在数据表中,CPTS0_TS_COMPP 被定义 为输出。 我是否可以将其定义为 PIN mux 设置的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲利克斯

    如数据表中所述,引脚类型定义为输入,输出或 IO,除非特别注明,否则不能更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 这对我的问题有帮助。

    此致

    费利克斯