This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:AMIC110 ICE 变热,CAN't 连接仿真器

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110, TPS650250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083848/amic110-amic110-ice-getting-hot-and-can-t-connect-emulator

部件号:AMIC110
“线程”中讨论的其它部件:TMDXICE110TPS650250

您好,

 

我的客户在 TMDXICE110板上遇到 JTAG ICE 仿真器的连接问题。

 

他们购买了5块 AMIC110 ICE 板,但 XDS200和 XDS110都无法连接到其中的2块板。 3块板可以正确连接。

这两块板上的 DC 插孔周围温度很高。 他们已经尝试了几次,但这一问题是在他们拿到这些主板时发生的。

 

交流适配器的使用电压为5V,3.0A 时波纹小于240mVp-p;(输出连接器:2.1mm 内径,5.5mm 外径套管插头,中心正极)

 

您是否曾在 AMIC110 ICE 上看到过类似的问题?

您知道问题是什么吗?

 

谢谢,此致,

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideaki,

    在这种情况下,我会检查以下事项:

    1.他们是否使用推荐的 CUI SMI18-5-V-P5?  

    2.即使没有,他们是否确认他们在输入端子处获得5V 电压?  

    3.什么部件变热?  TPS650250 PMIC?  

    如果它们的电压达到预期的5V,并且 PMIC 正在加热,我建议对主板进行电阻。

    此致,

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,您好!

    感谢您的回复。 我向客户询问了您的问题,并在下面获得了他们的反馈。

    1.没有,但他们使用的交流适配器规格相同,质量优于我们的建议。

    2.是的,他们证实了。

    3.是的。 您的猜测是正确的。 PMIC 变热。

    正如我在上一篇文章中所提到的,他们购买了5块主板,但其中2块在拿到这些主板时就出现了这个问题。 其中3个工作正常。

    根据您的建议,我们希望对这些主板进行 RMR。 我是否应该询问业务部门的营销?

    谢谢,此致,
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideaki,

    是的,请联系营销人员,他们应该能够帮助完成这一过程。

    最佳

    安德烈