This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Edge AI Cloud -无法编译自定义模型

Guru**** 2542680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083534/tda4vm-edge-ai-cloud---not-able-to-compile-customized-model

部件号:TDA4VM

您好,

我正在尝试运行自定义模型 Efficientnet b0。 我更改了一些参数,如下所示-

权重=无,INCLUDE_TOP =假,INPUT_SHAPE=(960,5403),培训时激活=“卢”,生成新模型。

在 Edge AI Cloud 中编译模型时,我遇到1个错误。 我在这里附上了它的屏幕截图。

有人能建议如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您分享您尝试运行的模型,以便我可以尝试重现您观察到的问题吗?

    此致,

    安纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到我使用的型号的附加 URL。

    EfficientNet-B0

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克鲁蒂,您好!

    我仍在调查此问题,需要更多时间。 将让您随时了解最新情况。

    此致,

    安纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克鲁蒂,您好!

    这一问题的出现是因为您的网络中存在动态大小的 tensor。 我在网络中的几个位置看到了“形状”->“条带层”->“包装层”。 它们是故意的还是只是作为模型出口的一部分而产生的?

    此致,

    安纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克鲁蒂,您好!

    您可以参考以下链接删除网络中的动态 tensors,然后重试,该错误应该得到解决:

    https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/43882#issuecomment-731636562

    希望这能有所帮助。 我将标记为已解决,如果有任何其他问题,请随时重新打开主题。

    此致,

    安纳