This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:DDR3内存接口

Guru**** 1555290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1086585/am5746-ddr3-memory-interface

部件号:AM5746

尊敬的 TI 专家:

我们将询问您有关 DDR3内存接口的信息。

我们参考您的“ AM574x 工业开发套件”- TMDXIDK574x 示意图。

第8/34页是 AM574x 和 DDR3内存的连接。

DDR3的数据端口与端口名称和信号名称不匹配。

 例如:   DDR3内存端口      信号名称

               DQ0    ——   DDR_D0

               DQ1    --   DDR_D1  

               DQ2    --   DDR_D4

               DQ3    ---   DDR_D2

               DQ4   ----  DDR_D6.

               DQ5   ——  DDR_D3

我们猜这是为了方便 PC 板的艺术作品。

您是否有任何其他原因导致连接?

我们是否应该小心?

感谢您的支持。

此致,

田中宏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-字节中的位可以被推换,以帮助 PCB 路由。  建议查看 AM57x 示意图检查表文档以了解更多信息。

    www.ti.com/.../sprack7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗伯特·桑:

    感谢您的快速响应。

    您的回答对我们很有帮助。

    感谢您的支持。

    此致,

    田中宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗伯特·桑:

    感谢您的快速响应。

    您的回答对我们很有帮助。

    感谢您的支持。

    此致,

    田中宏