This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:显示子系统并行接口--720x480i (或720*576i)标准定义输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1087814/tda3mv-display-subsystem-parallel-interface---720x480i-or-720-576i-standard-definition-output

部件号:TDA3MV

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

在 TDA3规范中,有两种类型的图像输出:[9.1.1.1显示子系统并行接口],[9.1.1.2显示子系统电视输出]。

客户设计了 PCBA,该 PCBA 的输出通过[9.1.1.1显示子系统并行接口]以720p RGB24图像格式提供。 下一个 IC 是一个高清 DAC,可用于普通输出类高清图像:

采用相同的硬件设计,是否可以通过[9.1.1.1显示子系统并行接口]将720x480i (或720*576i)提供给更高的 IC,以扩展 DAC? 如果硬件设计正常,是否也可以在 SDK 软件固件部分使用?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我 认为这是可以支持的。 SW 已支持 DAC 输出的 NTSC 和 PAL 分辨率,因此需要为 DPI 输出设置类似的配置。  

    但请注意,HSYNC 宽度的限制,如果我正确记住,它是8位,因此 HSYNC 宽度不能超过256个时钟周期。 通常,NTSC/PAL 分辨率需要较高的 HSYNC 宽度。

    此致,

    布里耶什