This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:AM35x 技术参考手册的说明

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1086816/am3505-clarification-of-am35x-technical-reference-manual

部件号:AM3505

我们正在使用 am3505处理器上的 CCDC 接口。   

控制寄存器: control_Devconf2位 VPFE_pclk_inver_en 具有以下描述:

0不要反转包

1 反向皮克

 

我的问题是设置为0  是在皮克的上升边缘还是下降边缘采样 CCDC 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗

    数据将在另一个边缘作为样本。 但是,我正在检查数据在哪个边缘被捕获,而不是被反转。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉要保持密集,但我可以用澄清另一边的样本是什么意思。

    PaulM 感谢您关注此项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VPFE 使用 PLCLK 的下缘捕获数据,则设置  VPFE_pclk_INAL_RELIE_en 将意味着 VPFE 随后将使用 PCLK 的下缘捕获数据,即相反边缘。  我还不知道的是,VPFE 本机使用 PCLK 的哪条边缘来捕获数据。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗

    我找不到明确的答案。 但是,我确实找到了以下有关  VPFE_pclk_invere_en 位的语句:

    “有一个选项可以在内部反转此时钟,以支持传感器,这些传感器在负时钟边缘上启动数据”

    这意味 着当 VPFE_pclk_INvere_en 为“0”时,IP 期望传感器在上升时钟边缘启动数据,并由 IP 使用下降时钟边缘捕获数据。 因此,将 VPFE_pclk_INAL_REvere_en 设置为“1”以反转 PCLK (内部), 则意味着数据将被捕获到外部 PCLK 的上升边缘。

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。   这条声明在哪里找到。   我是否错过了技术参考手册或数据表中的内容?  是否可以获得找到它的文档?

    再次感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗

    该声明采用了内部设计规范。

     保罗