请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM 各位专家,您好!
CPSW9是否支持 从主端口到多 从端口的PTP软件包转发?
例如 ,PC ( PTP master )连接到CPSW9-MAC-PORT3, CPSW9将PTP软件包转发到MAC-Port1和MAC-port8。
如何启用此功能?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
CPSW9是否支持 从主端口到多 从端口的PTP软件包转发?
例如 ,PC ( PTP master )连接到CPSW9-MAC-PORT3, CPSW9将PTP软件包转发到MAC-Port1和MAC-port8。
如何启用此功能?
谢谢。