This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SBL和SPL之间的差异

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1088552/tda4vm-the-difference-between-sbl-and-spl

部件号:TDA4VM

SBL和SPL之间有何区别,它们用于哪些场景?

哪个SDK用于为SBL制作MMCSD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是SBL和SPL之间的区别:

    SBL SPL
    这是基于RTOS的自定义引导加载程序。 这是基于U-Boot的标准引导加载程序。
    这是为每个引导介质(如OSPI,MMC,eMMC等)专门构建的 单一映像可满足所有引导介质的需要。
    图像通常较小。 图像尺寸较大
    启动速度更快 启动时间较慢
    这适用于引导介质固定且最关注引导时间的情况。 它提供了更多的功能。 U-Boot提供了命令行界面。 对于开发方案非常灵活

    使用哪个SDK来使MMCSD用于SBL

    RTOS SDK应用于为MMCSD构建SBL

    此致,
    Keerthy