我使用定制板,芯片是C6748,我使用eMMC进行存储。
FATFS在我的主板中运行良好, C6748可以在eMMC中读/写文件。 事实上,此主板和应用程序已在我们的产品中使用多年。
我还可以运行 USB_DevMsc_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject。 它使用ramdisk作为示例。
似乎很容易粘附DevMsc和eMMC驱动程序。 我使用在..\packages\ti\drv\USB\examples\USB_dev\msc中找到的已连接的"usbd_mmsd_glute.c"文件。
但是,当程序运行时,它会中止。
这是因为 USBDMSCStorageRead 是从HWI中断调用的,而USBDMSCStorageRead则调用MMCSD_Read,它使用SemaphoreP_Pend,而HWI中不能调用该项。
因此 ,当Assert从Hwi和Swi捕获semaphore_pend调用 时,如果非零超时,则会中止。 如下图所示。
我很难修改USBMSC驱动程序,也很难修改MMCSD驱动程序。
我有没有办法解决这个问题?
谢谢你。
弗兰克