This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:将示例项目和文件直接导入工作空间(CCStudio) 10.4

Guru**** 2550050 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1087026/ccstudio-importing-example-project-and-files-directly-into-workspace-ccsv10-4

部件号:CCStudio
在Thread:C2000WAREsysconfig中讨论的其它部件

这应该是一个简单的过程,但目前让我刮到了头:

当我从 C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00_Software导入演示项目时,它通常会进入CCS,并带有一堆链接文件,这对于测试编译和按当前方式运行演示是很好的。 但是,如果要修改演示项目而不损坏原始TI文件,则需要在 修改之前将链接的文件导入到CCS工作目录中。  

我无法找到一种方法来简单地转换所有链接和/或将所有项目文件 一次性导入工作区,而不必费力地浏览每个链接的文件,断开链接/从项目中排除相关文件 ,然后将 每个文件复制到项目中。

是否有更简单的方法将演示项目引入工作空间,并将链接的文件实际导入到工作空间? 或者只是告诉CCS我要将哪些链接文件引入工作区而不必手动中断每个链接?

有什么建议?

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    有两种类型的示例。  

    • DriverLib示例:  C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f28xxxx/examples。2000。 这些示例创建项目中文件的本地副本,您可以修改代码。 它不会损坏原始文件。
    • 基于位字段的示例:有一些基于位字段的示例,位于 c:\ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/device_support/f28xxxx/examples。2000。 在这些项目中,它使用您提到的链接文件

    建议使用DriverLib示例。

    C2000Ware 4.01 .00.00 有一个较新的版本。 您还需要安装此版本的最新CCS。 在此版本中,我们提供了许多使用sysconfig的示例。 sysconfig为 大多数示例提供了基于GUI的配置。

    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000_sysconfig.html</s>2000

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracx3

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh,这没有完全解决我的特定问题,但提供了有用的一般信息。 感谢您的回复