This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在SDK 8.0 Linux内核中测试SMMU驱动程序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1088663/how-to-test-smmu-driver-in-sdk-8-0-linux-kernel

你(们)好  

   我想咨询您如何在 SDK 8.0 Linux内核中测试SMMU驱动程序? 你能给我一个方法吗?  谢谢。

 在Linux DTS (设备树源文件)中 ,我发现SMMU-v3驱动程序已启用,但没有设备使用 (引用)它。

这是我的TDA4主板:  www.ti.com/.../J721EXCPXEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有使用SMMU的任何外围设备的示例。 监狱支持的范围被取消,因此我们也是如此
    没有任何有关SMMU用法的示例。

    ——基尔西