This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:McASP_PFUNC寄存器设置

Guru**** 1478875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1089632/am4378-mcasp_pfunc-register-setting

部件号:AM4378

您好,支持团队,

在MCASP_PFUNC寄存器中,似乎可以设置
引脚funciton是McASP还是GPIO,如下所示,
但是,此设置与控制模块寄存器的模式设置有何关联
正在设置CTRL_CONF_Each PIN名称?

例如,如果我要使用引脚McASP0_AXR1作为GPIO,
我是否需要在CTRL_CONF_McASP0_AXR1中设置B[3:0]=0x7 mode7和在MCASP_PFUNC中设置B[3:0]=0x1?

或者,如果在CTRL_CONF_McASP0_AXR1中设置B[3:0]=0x7,
此设置是否具有优先级,并且无论MCASP_PFUNC设置如何,设备都将作为GPIO工作?


此致,
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanae,

    CTRL_CONF_MCASP*寄存器控制引脚多路复用-最小有效的4位(*_MMode)选择多路复用模式-这将选择在引脚上显示的信号。

    如果多路模式选择了一个发送到McASP的信号,则在McASP外围设备中,可以将相应的信号配置为"McASP" GPIO,使用MCASP_PFUNC,MCASP_Pdir,MCASP_PDOUT,MCASP_PDIN,MCASP_PDCLK寄存器。

    如果信号进入GPIOx_y,则可以使用分配给各自GPIO模块和引脚的寄存器来控制相应的GPIO。

    请参阅 TRM 表2-3。 L4_Per外设内存映射,用于每个GPIO组的基本地址。 如 TRM 表28-5所述,每家银行在相同的偏移量下共享相同的寄存器。 GPIO寄存器

    例如,GPIO3组regs从0x481A_E000开始,到0x481A_EFFF结束
    GPIO_DATAOUT的GPIO3实例位于0x481A_E13C。

    T淘 4-10数据表显示了每个引脚上的所有可用信号:

    此致,
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的回复。
    请让我检查一下以确定。

    您的答案是说明McASP0_AXR1 PI可用作GPIO
    何时用作McASP0_AXR1模式?

    我要确认的一点是,当使用McASP0_AXR1引脚作为GPIO模式时,
    如果在CTRL_CONF_McASP0_AXR1中设置了B [3:0]= 0x7,则此设置优先
    并且该设备可用作GPIO,而不考虑MCASP_PFUNC寄存器设置。
    重置后,可以将MCASP_PFUNC寄存器设置为值B [3:0]=0x0。
    这种理解是否正确?

    此致,
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我希望得到你的答复。  
    请让我检查一下以确定。

    我的理解是否正确?

    此致,
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanae,

    是的。 您的理解正确-如果在CTRL_Conf_McASP0_AXR1中设置了位[3:0]= 0x7,则此设置优先
    并且该设备可用作GPIO,而不考虑MCASP_PFUNC寄存器设置。

    此致,
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的回复。
    我会与客户分享。

    此致,
    Kanae