您好,支持团队,
在MCASP_PFUNC寄存器中,似乎可以设置
引脚funciton是McASP还是GPIO,如下所示,
但是,此设置与控制模块寄存器的模式设置有何关联
正在设置CTRL_CONF_Each PIN名称?
例如,如果我要使用引脚McASP0_AXR1作为GPIO,
我是否需要在CTRL_CONF_McASP0_AXR1中设置B[3:0]=0x7 mode7和在MCASP_PFUNC中设置B[3:0]=0x1?
或者,如果在CTRL_CONF_McASP0_AXR1中设置B[3:0]=0x7,
此设置是否具有优先级,并且无论MCASP_PFUNC设置如何,设备都将作为GPIO工作?
此致,
Kanae