This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TDA4VM:启用Pok模块

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1090769/faq-tda4vm-enabling-pok-modules

部件号:TDA4VM

 重置后启用了什么TDA4VM电源正常(Pok)模块? 此外,如何启用TDA4VM TRM表5-1877中列出的各个Pok模块(请参阅下面的屏幕截图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表5-1880中列出的所有POK都是通过CTRLMMR_WKUP_PRG0_CTRL和CTRLMMR_WKUP_MAIN_PRG_CTRL中的相应位启用的(请参阅以下TDA4VM TRM的屏幕截图)。

     CTRLMMR_WKUP_PRG0_CTRL.POK_EN_SEL位的重置值为零,这意味着POK启用来自硬件捆绑(请参阅下面TDA4VM TRM的屏幕截图)。 如果未通过硬件捆绑启用POK, 则可通过软件初始化CTRLMMR_WKUP_PRG0_CTRL寄存器,以启用VDDAR_MCU,VDDSHV0_MCU,VDD_MCU,VDDAR_MCU,VDDSHV0_MCU, 和VDDA_PMIC_IN POK检测。

     CTRLMMR_WKUP_MAIN_PRG_CTRL.POK_EN_SEL位的重置值也为零,这意味着POK启用来自硬件捆绑(请参阅以下TDA4VM TRM的屏幕截图)。 如果未通过硬件捆绑启用POK, 软件可以使用CTRLMMR_WKUP_MAIN_PRG_CTRL寄存器来初始化VDDAR_CORE,VMON_EXT,VDD_CPU,VDD_CORE,VDDAR_CORE, VMON_EXT,VDD_CPU和VDD_CORE POK检测